イチオシブランド作業服特集

スポーツブランドなども必見

帽子 作業用

帽子 作業用 モノタロウ 帽子 作業用 モノタロウ 帽子 作業用 モノタロウ 帽子 作業用 モノタロウ
(7件のレビュー)

工場で一般的に使用される作業用帽子です。
後部にゴムが付いておりますのでフィットしやすいです。
無地のシンプルなデザインになります。

用途現場など作業用として屋内外用 材質ポリエステル65%、綿35% ネイビー 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※海外生地・染色のため若干の色ブレが発生することがあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63354568 - L 約57~59
599
659 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
63354577 - LL 約60~62
599
659 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途:
夏の作業に
その他業種

夏の作業に使用していますが、帽子としては深さが浅いので、髪が汚れたりします。
深くかぶりたい人には、向かない商品だと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
63354568
2025-08-14
用途:
作業帽

小さいねえ
キツキツじゃん
縫製の仕上がりの悪いし
安いけどまあ仕方ないかあ

1人が参考にしています
2025-04-10
用途:
作業時にかぶる

以前購入していた帽子会社が製造を取りやめてしまいました。どうしても野球帽のようなものではそのままヘルメットがかぶれない、つばが固すぎてポケットに丸めてしまえない。最近の若い人は髪の毛が長いため帽子が比較的小さい感じになってしまいます。サイズが合えば軽くて使いやすい。
出来たらLLサイズの上62cm~64cmの特大サイズが欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
63354568
2023-04-19
用途:
車両整備等
I K トランス 有限会社 様 (運輸・通信業)

色や形はまあまあかな?と思いましたが、縫い目が雑でほころびが有って
がっかりしました。
別のものを注文しました。

対象商品:
63354577
2023-09-28
用途:
ヘルメットのインナーとして使用

以前購入した物より、小さくなっています。もう少し大きなサイズを販売してもらいたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
63354577
2021-12-22
用途:
機械部品の加工

LLでも、商品が小さくて、きつい作業員もいました。3Lがほしいです。

7人が参考にしています
対象商品:
63354568
2022-03-31
用途:
軽作業時の保護帽

いつも使っているどこぞのワークショップで売られている作業帽はMサイズを使用していたので価格につられてLサイズを購入しましたが、小さくてかぶれません。(きついレベルではない)
頭囲が書いてあるので、しっかり確認して購入しないといけません。
と書きつつ自分のを実寸したところ、56cmでしたが以上の結果です。

この商品は、表記マイナス3cmくらいで考えた方がよさそうです

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。