防災用品特集
日ごろからの備えが大事!アルカリ乾電池 単4
(1839件のレビュー)品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単4形
電圧(V)1.5
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料:
注意
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。※電池は使用形態や使用環境、保存環境などによって、漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。
※電池のアルカリ液が、目、皮膚、衣類に付着したときは、失明やけがの恐れがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、 医師の治療を受ける。
※電池のアルカリ液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、 医師の治療を受ける。
※電池は、乳幼児の手の届かない所に置く。電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。
※発熱、液もれ、破裂の恐れがあるので、(+)(-)逆接続、ショート、充電、新旧・異種電池の混用、分解、加熱、火に入れるなどしない。
※ショ-ト、分解、加熱、火に入れるなどしない。
※(+)(-)を逆に入れない。
※電池のアルカリ液をなめた場合には、すぐうがいをして医師に相談する。
※電池のアルカリ液が皮膚や衣服に付着したときはけがなどのおそれがあるので、すぐにきれいな水で洗い流す。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※この電池は充電式でないので、充電すると液漏れ、発熱、破裂のおそれがある。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出す。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしない。
※電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけない。
※電池を水などで濡らさない。
※電池に直接はんだ付けしない。
電池 の新着商品
商品レビュー
2026-03-11
- 用途:
- ワイヤレスマウスや非接触型温度計用
卸売・小売業
本あたりの単価が非常に安く、現場やオフィスでの大量消費に最適です。安いからといってパワー不足を感じることもなく、液漏れなどのトラブルも一度もありません。他社メーカー品からこちらに乗り換えて正解でした。
1人が参考にしています
2026-04-15
- 用途:
- ライト、時計、リモコンなど
自動車・二輪車・自転車関連業
特に問題も無く使えております、寿命もメーカー他社の普通の電池なみにあるほうなのではと思います、無くなりまた買いました。
2026-02-19
- 用途:
- 小型電子天秤の電源電池用に
教育・研究機関
多数の機器が同時に使われる環境なので、まとめ買いできるのはありがたいです。コンパクトな紙包装で収納も便利でした。確認はまだですが、普通のアルカリ電池としての性能はあるだろうと信じています。
- 対象商品:
- 34910994
2026-02-22
- 用途:
- 災害用のストック
その他業種
2026年2月中旬頃に購入しました。使用推奨期限2030年11月です。思っていたよりずっと長く安心して保管できると思うと、追加で購入しようかと考えています。5年、10年と長期保管できるものと、あまり変わりなかったのが嬉しかったです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 34911177
2026-02-13
- 用途:
- マンション清掃時の部屋番号調べ等に
サービス業
マンション清掃時に通路の外灯が切れていて
部屋番号や部屋のテンキーや暗証番号が
見えない時に携帯LEDライトの電池交換に
使用しました。
あとはテレビのリモコンや自宅のイルミネーションに使ってます。
2026-01-23
- 用途:
- 作業用LEDライトの電源
自動車・二輪車・自転車関連業
最近はLEDライトの小型化により乾電池も単3型から単4型を使用するものが多くなった.今回,初めてモノタロウブランドの電池を購入.まず目を引くのは一目で単4電池と分かるのが良い.使い始めたばかりなので寿命は不明.価格は特に安いという訳では無いがお手頃価格ではあると思う.
2人が参考にしています
2026-04-14
- 用途:
- 普段ずかい
その他業種
とにかく安いので、助かります。普段ずかいには、充分です。
- 対象商品:
- 34911177
2026-03-22
- 用途:
- いつもこれ!
自動車・二輪車・自転車関連業
アルカリ電池が大容量で安価なので、いつも使用してます。
長期間在庫でも、問題なく使用できるのでお勧めです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 水銀0(ゼロ)]製品でしょうか。
- 回答:
- 水銀は不使用でございます。
2023-10-26
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07