ペール 丸型
(37件のレビュー)
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
形状丸型
寸法(mm)直径458Φ×578
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※生産時に人によるバリ取り作業は行っていますが、完全にバリ取りがされていない場合があります。使用される場合は、バリでけがをされないように十分注意をしてください。※用途以外に使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし、又は、みがき粉でみがくときずがつくことがあります。
ペール・バケツ型ゴミ箱 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 24991444
2026-03-21
- 用途:
- 可燃ゴミ収集日までのゴミ管理
商品が届いた時は蓋に把っ手が無いので、片手で開けられない不便だと思ったが、蓋に2箇所掴みがあり、その片方を持ち上げれば、片手で簡単に開いたので不満は解消されました。しかも、掴みの裏に蓋を本体に固定する小さな爪もあり、強風等で蓋が外れる心配もなさそうで、買って良かったです。
- 対象商品:
- 24991453
2025-09-20
- 用途:
- プランター水やり用の貯水槽として、また肥料入れとして使っています。
製造業
貯水槽として水を入れて庭に置いています。ホースを巻く手間が省けて水やりが楽になりました。いざという時の水確保にも安心です。
1人が参考にしています
2025-11-12
- 用途:
- 水入れ、ゴミ入れ、廃材入れ
農・林・水産業
大きさは、他社の45Lを少し背を高くした(約10cm)感じ、場油を取らずに60L入ります。蓋もきっちりと止まるので安心です。安くて、多目的に使えてとても重宝しています。また、購入したいと考えました。
2025-06-10
- 用途:
- 工場内で液体の運搬に使用しています。
製造業
軽くて大変良いと思います。もう少し大きいサイズ(70Lや90L)などのバリエーションも増やしてもらいたい
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24991453
2022-07-12
- 用途:
- 事業用ごみ回収時
ISSA 様
(飲食業)
大きさ・重さなどが使い勝手が非常によく便利です。改善希望としては、フタと本体を留めるための、フタにフックがあると尚良いです。
- 対象商品:
- 24991444
2021-11-03
- 用途:
- 可燃ごみ容器として!
従来は、蓋を回して閉じるタイプのものを使用していましたが、このペールは蓋上部をワンプッシュするだけでピタッと閉じれますので、日常的にとてもスマートな使い心地が嬉しい逸品です。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 24991453
2022-11-16
- 用途:
- 蓋がもっとしっかり閉じれば。
有限会社 小久保木型製作所 様
一つだけ、気になったのが
蓋ががっしりきつく閉まらない点です、
そこだけ改善されれば、とても素晴らしい商品です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 内径の寸法を教えてください。
- 回答:
- 上部内寸法 約445㎜
下部内寸法 約360㎜ となります。
2021-08-04
- 質問:
- 蓋を取って重ねる事は可能でしょうか。
- 回答:
- 可能でございます。
2021-08-04
- 質問:
- 蓋付きの商品でしょうか。
- 回答:
- 蓋付きとなります。
2021-08-04