工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
ウルトラファイブ HL型
(4件のレビュー)高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。
長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。
堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。
電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
内容量1台
注意
※カートリッジヒーターでは、ヒーターから加熱される金属への、熱伝達を良くすることが重要です。※挿入する穴径と、ヒーター径の差は極力小さくしてください。(0.1 mm以下:Φ10 ヒーターならΦ10.1 穴)
※穴の内面は、平滑に仕上げてください。リーマ加工をお奨めします。
※穴加工に使用したオイルは除去してください。オイルが残っていますと、オイルが加熱され炭化物となり、熱伝導が悪くなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
機構部品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 40365297
2018-05-09
- 用途:
- 機器の加熱
教育・研究機関
納期に1ヶ月以上かかるとのことで,発注はしたものの購入しませんでした.メーカー在庫切れとのことでしたが,カタログ掲載の納期を参考にして計画を立てているため,若干の納期遅れは仕方ないにしても,ある程度の商品管理は行って戴きたいと思います.
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 対象商品:
- 40365647
2016-08-03
- 用途:
- 金型温調に使用。
株式会社金子製作所 様
8月9日にどうしても使用したいのですが
8月8日着になりませんでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 40365017
2016-05-23
- 用途:
- 機械の補修
使用には問題はないが、価格が高すぎる、以前同じものを地元で買ったが接続部が加工済みだったが今回は加工しなくてはならず時間がかかってしまった。
2人が参考にしています