よくあるご質問(FAQ)

モノタロウ

荷締めベルト メタルバックル

締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
ご質問件数: 9
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03
質問:
クリーンルーム内で使用可能でしょうか。
回答:
クリーンルーム内ではご使用頂けません。
2021-01-28
質問:
2本繋いで使用できますか。
回答:
安全面等保証致しかねます為
繋いでのご使用は控えていただきますようお願い致します。
3人が参考にしています
2021-01-28
質問:
ベルトの厚みを教えてください。
回答:
厚みは約 1.2mmでございます。
1人が参考にしています
2021-01-28
質問:
破断荷重(kN)はどの長さも同じですか。
回答:
下記同グループの商品はすべて【破断荷重(kg)300】でございます。

【モノタロウ 荷締めベルト メタルバックル】
https://www.monotaro.com/g/00020964/
2021-01-28
質問:
バネを使用したロック式でしょうか。
回答:
バネを使用したロック式でございます。
2021-01-28
質問:
短くして使いたいのですが、カットすることは可能でしょうか。切るとほつれたりしますか。
回答:
切断されますと、ほつれもおこります。また、能力が低下する可能性もございます。
切断してのご使用は控えて頂きますようお願い致します。
2021-01-28
質問:
バックルの幅と厚さを教えてください。
回答:
・バックル幅 約29.6o 
・厚さ(最大)約12o でございます。
2021-01-28
質問:
使用温度は何度くらいまで可能でしょうか。
回答:
-40°C ~ +100°Cの範囲で通常使用は問題ございません。
ただし、ベルト部分は高温や日光に長時間当たると、変色する可能性がございます。
2021-01-28

商品詳細へ戻る