バイメタルホールソーのレビュー
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
【用途】軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
錠前本舗ろっくまん 様2019-11-23
- 用途:
- スチール、ステンレス、アルミ扉の穴あけ
- 対象商品:
- 04593014
10年以上使用してます。
これでなんでもこなします。低速で回せばステンレスもいけます
4人が参考にしています
2020-10-19
- 用途:
- 厚手プラの穴空け
- 対象商品:
- 04593172
刃曲がり、刃かけなどは無く、切れ味には問題ありません。ただ、オレンジ色のペイントが、被切削物の方にこびり付いてしまいました。
1人が参考にしています
2019-10-30
- 用途:
- 塩ビパイプの穴開け
- 対象商品:
- 04593181
50mmはどこでも販売されていますが、タイトな穴が必要であったため49mmを購入、想定通りの結果で満足しています。
2人が参考にしています
Aマリンワークス 様2019-08-11
- 用途:
- FRP、金属の穴開け加工
- 対象商品:
- 04592725
切れ味文句なし。サイズも100mmで一般の店には在庫無い事が多いですがさすがMONOTARO、翌日に届いて助かりました。
2019-06-25
- 用途:
- 薄板の穴開け
- 対象商品:
- 04593154
金属薄板の加工用に導入しました.他のサイズも使用しています.使用時には,他のサイズも含め,送りを適切にすることが重要に思います.
藤川工業 様2019-06-22
- 用途:
- SUSパイプの穴あけ
- 対象商品:
- 04593355
主に、ボール盤で使用。回転数が適正で切削油を使用すれば6.5tのパイプでも貫通できる。ただし、平板では切削くずが刃に溜まりやすいので頻繁に刷毛などで掃除が必要。
1人が参考にしています
有限会社ピーチアンドダムズン 様2018-10-09
- 用途:
- 鉄板&パイプの穴あけ
- 対象商品:
- 04592761
価格が安いので、消耗品として使うには一番。1インチパイプに貫通穴を開けたりするには、長さもあるので便利です。また、歯が柔らかいので、叩いて穴径を微調整できるので重宝します。
2人が参考にしています
2018-02-22
- 用途:
- ステンレス制御盤のスイッチの穴
- 対象商品:
- 04592917
制御盤のスイッチ用の穴あけで使用しています。タッピングスプレーを使用しながら使用すれば気持ちよくあいていきます。10個以上開けましたがまだまだ使用できそうです。
2017-09-11
- 用途:
- 電圧計・電流計の取付けに使用
- 対象商品:
- 04593233
三菱や富士電機のパネルメーターを盤面に取り付けるために使用しております。簡単にきれいに穴明けができ、大変満足しております。