バイメタルホールソーのレビュー

平均満足度 4.25 (145件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バイメタルホールソー ニコテック
ニコテック
1,798 / 税込 1,978
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。 【用途】軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
145件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-04-08
用途:
水槽の穴あけ
対象商品:
04593093

インパクトドライバーにはセット出来ない。六角が欲しかった。

2017-05-12
用途:
トラック荷台への穴開け
対象商品:
04593075

安価でありながら、切れ味の耐久性もあり十分使える製品でした

2017-03-03
用途:
追加メーター取り付け
対象商品:
04593215

ダッシュボードに52mmの穴を開け、
電流計を取り付けました。
表皮がボロボロにならず、
ブレずに、きれいに開けることができました。

2017-06-01
用途:
オリジナルパーツの制作
対象商品:
04593127

アルミ20ミリ厚に使用
横穴からの鉄粉抜けも良く使いやすい

クリッピング ポイント 様2017-05-21
用途:
バイクの外装パーツの穴開け。
対象商品:
04592996

バリもほとんど出来ず、きれいな穴開けが出来ました。

2017-01-30
用途:
6mmアルミへの穴あけ。
対象商品:
04593294

切れ味が良く、満足。若干ビビるが、問題ない。化粧箱が、かっこいい。

1人が参考にしています
株式会社旭電熱製作所 様2017-11-29
用途:
バンドヒーター製作の際の穴加工
対象商品:
04593337

φ64のホールソーを購入しました。切れ味も、初回ということもあり、問題なく仕上がりました。また暫く使用機会では時間が空いてしまいますが、切れ味の変化を継続して記録します。

2018-02-13
用途:
バイク部品に85mmの穴を開ける
対象商品:
04593547

ボール盤で使用いたしました。切れた跡は満足しましたが、切断後穴の直径を測定いたしましたら86mmになりました。

中林電気工業所 様2017-09-07
用途:
現場での電気工事 プルボックス、盤などの穴あけ加工いろいろ
対象商品:
04592962

いろいろなメーカー品を使いましたが、これが一番です。
切れ味、寿命とも満足しています。 
ステンレス材に対してはドリルの回転をおそくして、
使えば専用ホルソーとなんらかわりません。
21 、27、34、がおおいです。

2017-10-02
用途:
42t鋼板製サンドイッチパネルの壁パネルに配管用の穴を開けました。
対象商品:
04593592

使用感が良く、非常にコストパフォーマンスが良かった。

1人が参考にしています
原建築 様2017-06-08
用途:
ルーフデッキの穴開け
対象商品:
04592761

12Φの鉄工キリとなると、それなりのドリルが必要になるが、これは充電で使える。期待に反して良く切れる。

2016-01-07
用途:
アルミ板加工
対象商品:
04592892

汎用のアルミケースへの穴あけ加工用として使用しました。今までホームセンターで購入していた他社製の物よりも安くて切れ味がよく素晴らしいです。
耐久性はまだ日が浅いためわかりませんが、また購入すると思います。

2人が参考にしています
2015-12-10
用途:
壁、もしくは床に栓を取り付けます
対象商品:
04593294

開口設定が60Φのため選択の余地なし。使いやすい。
ただ硬度はあまりないね。
刃先が減ってきたら買い換えれば良いだけ。
値段もそれなりに手頃感あり。

1人が参考にしています
北五条家電修理 様2015-11-27
用途:
アルミ板の穴あけ
対象商品:
04593145

40tのアルミ板に穴あけましたが、予想以上に短時間でできました。ただし、切り粉の逃がしが必要なのと両面からの切削ですが、センターのブレもなく快適に切れました。

3人が参考にしています
2015-12-22
用途:
壁開け
対象商品:
04593294

簡単に穴が開きました

ホームセンター中山 様2016-02-14
用途:
流し台の水栓金具を取り付けるための穴あけをしています
対象商品:
04593066

ばねが中央についていますので切り抜いた材料がかんたんにはずせます

1人が参考にしています
北五条家電修理 様2015-11-27
用途:
アルミ板の穴あけ
対象商品:
04593145

40tのアルミ板に穴あけましたが、予想以上に短時間でできました。ただし、切り粉の逃がしが必要なのと両面からの切削ですが、センターのブレもなく快適に切れました。

2017-04-02
用途:
防水ABSボックスにケーブルグランド用の穴開け
対象商品:
04592761

問題無く使用できました。安く購入できたため満足しています。

2017-02-23
用途:
ステンレスボール(調理器具)への穴あけ
対象商品:
04593346

何の支障もなく作業ができました。
安価でいい商品だと思います。

2015-08-21
用途:
プラボックスに換気用のファンを取り付けるため(換気用の穴あけ
対象商品:
04593495

簡単に穴が開いたので楽に作業が出来ました。

1人が参考にしています