小型回転灯 SKH-EAシリーズのレビュー

平均満足度 4.59 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
小型回転灯 SKH-EAシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
11,980 / 税込 13,178
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社建日庵数奇屋部 様2025-05-16
用途:
看板設置

2個ですが良いと思います少しい値段が安くなるとたすかりますが

稲田建機サービス 様2023-11-09
用途:
建設機械に使用
対象商品:
06897965

建設機械の回転灯が故障の為又純正品は高い為代替え品として購入し交換しました、経済的で満足できる品と思います。

1人が参考にしています
トータルサポートYokohata 様2020-04-30
用途:
ミニユンボに同じ商品が付いていたので、そのままポン付で作業出来ました。
対象商品:
06897965

何の問題もなく、同じ商品だったので全く問題ありませんでした。金額もメーカーに頼むとかなり高くつくの安くすみました。助かります。

2022-02-09
用途:
道路工事車両に取付
対象商品:
06897965

物のつくりは非常にしっかりしていると思います 価格がもう少しやすくなるともっと良いです

1人が参考にしています
株式会社アミ 様2019-12-04
用途:
看板装着
対象商品:
06898026

注文後迅速な対応ありがとうございます。
梱包も丁寧でまた次もお願いしたいです。
関連事業者の方々にお勧めします。

デンキのあかり 様2019-08-15
用途:
前の回転灯がふりょうにつき交換作業
対象商品:
06344134

電球のほうがいいled電球は暗いまだ在庫があり助かった

2016-02-24
用途:
ボイラーに使います。 誰も居ないときによいです。
対象商品:
06344134

自動設定ができるのでよい

喫茶こだま 様2013-07-16
用途:
看板にとりつけ
対象商品:
06344107

なかなかいい感じにくるくる回ってくれて助かっています。
耐水性がたかいところも魅力的ですね

2人が参考にしています
2016-01-15
用途:
表示用に取り付けました。
対象商品:
06344134

良いです。

2015-04-10
用途:
自治体の防犯パトロールバイクで使用
対象商品:
06897983

前回購入分は4台のパトロールバイクで使用しています。
4年経ちましたが、サビもなく正常に使用しています。
途中電球切れはありましたが、その他の故障はありません。
視認性や、ランニングコストの面で優れていると思います。
今回、車両入替に伴い、再度同じパトライトにしました。

2013-01-25
用途:
安全のため構内車に取り付けています。
対象商品:
06344064

取り付けも簡単で値段も他社よりも安くお手ごろ価格でした。
製品は雨に強く満足しています。

1人が参考にしています
2017-01-17
用途:
車両へ取り付け
対象商品:
06898017

届いた商品は土台部分がクリーム色だった。メーカーHPを見ると2015年に変更したとの事。こちらもリサーチ不足だが写真の差替えか一言説明を付けるべきだと思う。

2015-06-27
用途:
防犯、来訪者、赤外線センサーを利用して回点灯やサイレン、ブザーを稼働し各機器をスイッチで切り替えている。昼間寝ている時はチャイムを聴き逃すので
対象商品:
06344082

”停止スイッチが欲しい”さまざまな機器を設置しているがどれも停止スイッチが付いていないので一斉に稼働すると困るので必要に応じて、その時々オンオフをさせるスイッチを外付けしています。

2013-11-06
用途:
工事用エレベーター
対象商品:
06344107

短納期での迅速な対応、ありがとうございました。

スタジオK 様2012-07-15
用途:
店のオープン状況をお客様へ知らせる為に
対象商品:
06898026

軽量で取付も短時間でできました。明るくてとても印象的です。

2012-03-02
用途:
浄水タンクの水位の下限警報。
対象商品:
06344134

ライトの照度および、回転速度が適当であり、警報器具として十分満足しています。

2012-09-04
用途:
学習塾の駐車場入口の注意の喚起、歩行の児童も居るため、
対象商品:
06344082

暗いので視認性が悪い、パトカー並みと期待して購入した。 良く読むと5Wの電球なので致し方が無いけれど残念。 電球を21Wに交換出来たらしたいが可能か? 教えて
下さると助かります。

MonotaROからの回答

W数の違う、電球への交換は不可です。
↓φ138の中型回転灯は、AV100V電源用のタイプで、使用電球が、40Wになります。
http://www.monotaro.com/g/00000884/?key=2451&value=AC100
ご検討下さい。
また、お探しの商品、ご不明点などございましたら、お問い合わせ窓口まで、お申しつけ頂きますようお願い致します。