ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:Mのレビュー

平均満足度 4.22 (51件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)
819 / 税込 901
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。 【用途】ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
53件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-03-19
用途:
sus材のタップ立て
対象商品:
08156373

OSGのタップのいい所は切粉が下に落ちるので貫通タイプのネジ立てに最適です。

1人が参考にしています
2014-08-15
用途:
車両に部品取付
対象商品:
06299711

切れ味は良い、あとは耐久性

2016-02-08
用途:
鉄板のタップ加工
対象商品:
06299745

SUS用の為、タップゲージの止まり側が通ってしまった。やかましくない仕事だった為、そのまま寿命まで使用した。

1人が参考にしています
カギのシノハラ宗像 様2015-04-16
用途:
ナットの山崩れに使用
対象商品:
06299702

よく目立てができる。

2014-09-17
用途:
マシニングセンタでのタップ加工
対象商品:
06622603

よく切れ、耐久性もまあまあで、満足しています。

2018-04-25
用途:
油は絶対必要
対象商品:
06299727

油さえつけていれば問題ありません。
ですが、つけていないと折れます。

2017-03-06
用途:
タップ用
対象商品:
06299711

ステンレスのネジ切り用として使用。なんの不満もありません。

KAMIDENKI 様2014-09-06
用途:
タップ
対象商品:
08156355

制御盤組立時.良いかな

フジテックス株式会社 様2014-06-19
用途:
鋼材の穴開け
対象商品:
06299745

切れ味抜群です!!!

2019-11-30
用途:
ステンレス 材ねじ切り
対象商品:
08156321

ステンレス材2ミリ厚貫通穴に使用しましたが3カ所程ねじ切りしたら切れ味が悪くなり折れてしまいます。当たりハズレがあるようです。当たりは切粉がキレイに螺旋状にでますが、ハズレは切粉が粉のようになりすぐに折れます。1カ所で折れる物もあり高いだけに残念です。

2013-05-16
用途:
コレットチャックのネジの切りなおし
対象商品:
08156382

サイズが特殊でなかなか見つからず助かりました。
勿論切れ味抜群で使いやすかった。

1人が参考にしています
2018-05-23
用途:
機械試作時
対象商品:
06299702

流石にステンレス用で、切れ味は良く、手動タップでも切り戻しは必要なかった。

有限会社大島技研 様2016-07-14
用途:
ステンレスのタップ加工
対象商品:
06299702

多少値段が高くても信頼の製品を選びました。途中で折れてしまっては駄目ですから。

2012-10-08
用途:
SUS304 9mm厚の板
対象商品:
06299754

SUS304 9mm厚の板に、ステンコロリと手タップの組み合わせで、M10で12穴、M8で48穴加工しましたが、満足しています

1人が参考にしています
2013-02-27
用途:
手動での加工
対象商品:
08156312

このレヴューは同じシリーズのすべてのサイズに共通して表示されるようです。本件は1.7です。 細径かつSUS材のため厳しい加工です。3mm板への使用で、手作業ではなんとか10ヵ所やれるかどうかという結果でした。タップ専用機で機械加工の場合には違う結果が得られるかもしれませんが、当方ではこれ以上打てる手がありません。現状では普通品で十分というのが結論です。

1人が参考にしています
2011-04-27
用途:
SUS303、304、316のタップ加工で使用します。
対象商品:
08156373

安定した使用が可能でよく購入してるタップです。

2015-07-27
用途:
ラジコン部品の小穴開け
対象商品:
08156355

アルミサーボホーンを自作しようとして2mmのネジ切りに使用したところ、ネジ切り2回目に先端が折れて詰まりました。再開通しようとしたリカバリーはことごとく失敗し、結局は使い物になりません。アルミが刃先に固着のするので、ミニフライス盤は切削油を落としながら手回しで慎重に無理な力を加えないように切り進めたのに、自分の未熟度をカバーする為に高めのタップを買ってもこの結果で残念です。

1人が参考にしています
2014-03-06
用途:
切削作業
対象商品:
08156425

問題なく良く切れました。

1人が参考にしています
2012-07-26
用途:
ステンレスのタップ入れ
対象商品:
06299711

耐久性が有るかテスト中

2012-04-30
用途:
機械加工
対象商品:
06299702

切れ味も良いですし『モチ』なかなか良いです。
長年愛用しています。
けど途中穴のタップ加工をする際、先端までしっかりとタップの『山』があるポイントタップがあると『組タップみたいな・・?』のもあるとたすかるのですが・・・

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品ラインナップ展開の参考とさせて頂きます。