クレ5-56のレビュー
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
【用途】あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
やまうち建機 様2013-08-26
- 用途:
- 機械の整備や修理に使用しています
- 対象商品:
- 05587233
単品で必要になったときはホームセンターで徳用サイズを購入しますが、買得価格時にはこちらで他のものと合わせて購入します。
戸松冶金株式会社 様2013-05-29
- 用途:
- 工場なので、機械や部品などあらゆるものの使用します。
- 対象商品:
- 05587233
いつも安心して購入することができます。価格も安価ですし、使っていて
何も問題はありません。この商品しか知らないといってもいいくらいです。
しいて言えば、価格をもっと安くしてもらったら、ほんとうに ありがたいです。今後も ずっと この商品を使い続けるつもりです。
2015-02-16
- 用途:
- 部品の整備
- 対象商品:
- 05587233
他の潤滑材よりも非常に伸びが良い。
軽く吹き付けて、あとはそれをウエス等で伸ばすだけでも十分に効力を得られる。
逆に他社メーカーの安物はまったく伸びないため、結果こちらが断然安い
2013-11-17
- 用途:
- バイク、車、自転車等、摺動部の潤滑剤として金属部にはなんでも使用してます。
- 対象商品:
- 05587242
手軽で生活の必需品です。モノタロウさんはいつも即日配達でとても助かります。
2015-01-15
- 用途:
- 機械、工具の防錆
- 対象商品:
- 06725747
使用頻度がそれほどでもないので、邪魔にならない小さめサイズを購入して、作業台の上に置いて使っています。
小さいことで、工作機械の奥まったところや、狭い部分にも入れやすく、管理作業が楽になりました。
2013-10-14
- 用途:
- おもちゃの修理
- 対象商品:
- 06725747
毎月1回ボランティアでおもちゃの修理をさせていただいてます。自分の工具箱の中にかさばらないよう70mlのサイズを1本入れて持ち歩いています。
2013-07-26
- 用途:
- 定番中の定番
- 対象商品:
- 05587242
自動車工場をやっている兄弟に
モノタロウブランドの潤滑剤を一本プレゼントしたら
やっぱり556にはかなわないとのことでしたので
割引の日を利用して、割り引かれた差額で購入しました。
コレが普通だと思っていたので、普通に使っていますが
やっぱり普通に何十年も使われ続けていると言うのは
スゴイことなんですね~と改めて納得。
3人が参考にしています
株式会社高須ゴム 様2016-01-22
- 用途:
- 重量物運搬時の潤滑
ホームセンターのほうが安かった。
一本当たりはしれているが、大量に使う現場なので年間金額に直すと馬鹿にならない
2人が参考にしています