クレ5-56のレビュー
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
【用途】あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
2023-12-22
- 用途:
- 整備作業時
- 対象商品:
- 05587242
容量がホームセンターに売っている一般的なものより多いので使い易い。使用頻度の高い潤滑剤なので、すぐに無くなってしまうのは使い勝手が悪い。
1人が参考にしています
2023-12-13
- 用途:
- 自転車のメンテナンス用(携帯時含む)として使用
- 対象商品:
- 06725747
大きさも丁度良く、且つ携帯時にも邪魔になり難いサイズで、最新の商品にはノズルホルダーも装備されており、使い勝手は良好です。お薦めの商品です。
1人が参考にしています
株式会社濱田電機 様2023-09-22
- 用途:
- 潤滑剤として
- 対象商品:
- 06725747
この商品が昔から信頼できます。とはいえ家庭レベルではそう出番もないのでミニサイズはなにかと置き場に困らず使いやすいです。
1人が参考にしています
2023-12-09
- 用途:
- 様々なメンテナンス
- 対象商品:
- 05587242
いろんな用途に利用しています。自転車のメンテナンスが一番多いですが、家中の様々なところで役に立っています。ので、すぐに使い切ってしまいます。補充用です。
木ノ下金属工業株式会社 様2023-10-10
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 70335003
現場では、使用時滑らかになります。
事務所では、切断機などが引っかかって切りにくくなった時、これを使用すると
引っかからなくなります。
ギュントナーアジアパシフィック 様2023-08-15
- 用途:
- 作業時の切削作業の潤滑剤として使用
- 対象商品:
- 05587242
他の商品を買ったついでに5-56を購入しました。いつも作業時にネジの固着やネジが取れない時に使用しています。かなり重宝しています
志太東部クリーニング株式会社 様2023-08-28
- 用途:
- 工場の機械
- 対象商品:
- 06725747
効果は良く知っているので良いです。
こんなに小さな物があるとはびっくりでした。
もう少し大きいかな?と思ってましたが。。。。なので☆1つ減点(笑)