クレ5-56のレビュー

平均満足度 4.54 (540件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クレ5-56 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
299 / 税込 329
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品 【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
543件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社日本化学研究所 様2023-03-07
用途:
作業用
対象商品:
06725747

予備用に購入しましたー備蓄用に重宝しています

2022-12-06
用途:
機械を扱う者は、クレ5-56は必需品です。機械のメンテナンスや 鉄材の錆止めです。
対象商品:
05587242

機械を扱う者は、クレ5-56は必需品です。機械のメンテナンスや
鉄材の錆止めです。

株式会社一色テキスタイル 様2023-07-30
用途:
ジャカードオイルの代りに使用
対象商品:
05587242

専用のオイルを使用するより、効果が有ると思います。

2023-01-24
用途:
農機具・機器類の、メンテナンス時に使用
対象商品:
05587233

農機具類が多くコスト的にも重宝で大変助かっています。
また注文します。

株式会社ユニテックス 様2022-11-24
用途:
日常的に
対象商品:
05587233

各社いろんなタイプがありますが、結局「定番」の商品が一番使いやすいかも

2022-10-31
用途:
この製品は前から錆止めにつかつています。。
対象商品:
05587242

前からスプレイ式なので簡単でいいです。いろんなところにつかつています、前のがなくなつたので購入しました。

北浦 様2022-12-10
用途:
車両整備
対象商品:
06725747

コスパ最強です。
少量しか使わないので、このサイズがありがたいです。

2022-09-14
用途:
家のドアの金具のメンテナンスのため
対象商品:
05587233

赤い付属のビニールでドア金具にピンポイントに潤滑油が吹き付けられ使い勝手がよかったです。
金具回りも綺麗で動きがスムーズになりました。

2023-05-27
用途:
ネジなどのサビ止め潤滑
対象商品:
06725747

いつもながらの性能で満足です今回小さい方を買いましたが今度大きな方にします

森農園 様2022-11-01
用途:
各種潤滑剤として使用した。
対象商品:
05587242

なにしろ大容量でコスパがとっても良かった。また買いたいです。

2022-08-01
用途:
機械の滑り
対象商品:
05587242

農機具や自転車のサビを落として動きが良くなるのであるが送料が掛かるので500円ポイントがプレゼントされたときに購入した。

1人が参考にしています
2022-07-12
用途:
機械のメンテナンス作業
対象商品:
05587233

動きの悪い自転車のスタンドや鍵の穴などに入れると良くなりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

鍵の穴へのご使用は、後々のつまりや不具合の原因になりますので、おやめください

2023-06-02
用途:
自転車の重滑油に
対象商品:
06725747

普段は大きなサイズを使用していましたが、この小さなサイズで十分間に合うので良かったです。

2023-04-20
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
05587242

この大きさが使い易くてずっと使用しています。
お安く購入出来て良かったです。

2022-09-27
用途:
車、バイク、農業機械のメンテナンス時
対象商品:
05587233

信頼と実績のある商品ですし、もう何十年と使用しています。
間違いのない商品です。

2022-09-01
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
05587242

めっちゃスースーになりました。
スムーズに動くのでノンストレスです。

2022-08-08
用途:
機械の接続箇所外
対象商品:
06725747

早速に送っていただきありがとうございました。素晴らしい消費です。

松野工業有限会社 様2022-05-20
用途:
製品加工時の現場で使用
対象商品:
05587242

製品加工時に使いますが 数年前に比べ単価が上がっていますので ホームセンターで買うよりモノタロウさんのほうが安いので購入しています。助かります。

1人が参考にしています
京音ビルディング株式会社 宮坂 様2022-08-23
用途:
自転車のサビとめ、サビ防止のため。
対象商品:
05587242

私の定番商品で、かなり前から使用しています。臭いも無く、効果もバッチリです。

株式会社千葉製作所 様2023-03-13
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
05587242

定番の安心して使用できる商品。
とても優秀です。
お値段もお手頃で簡単に使用できて
重宝しています