クレ5-56のレビュー

平均満足度 4.54 (540件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クレ5-56 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
299 / 税込 329
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品 【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
543件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-07-12
用途:
いろいろ
対象商品:
05587233

安定のCRC。
潤滑剤として色々な用途で使用しています。

2021-04-21
用途:
潤滑の為
対象商品:
06725747

潤滑油が足りなくなった部分に使用しましたが、安心安定の5-56でした。
また良く使うものではないのでこのサイズは嬉しいです。

2021-07-05
用途:
ドアや自転車の錆に
対象商品:
05587242

至る所のドアがキイキイなるので、購入しました。安定の商品です。

株式会社精電製作所 様2021-07-01
用途:
鍵穴潤滑
対象商品:
05587233

鍵の回りが悪い時、いすの軋み音を消す時に重宝している

2021-05-25
用途:
機械のセンサー取付
対象商品:
06725747

センサーなど取付の時、穴開け作業、タップの潤滑作業に持ち運びが楽です。

2021-08-28
用途:
メンテナンス
対象商品:
05587242

芝刈り機などの刃物のメンテナンスとして使用。安定の老舗

2021-03-21
用途:
作業用として、ネジの錆等
対象商品:
05587242

5-56は昔から使っています。安定していい商品だと思います。意外と使ってしまう為増量タイプを購入。この位あると良いと思います。

1人が参考にしています
2021-05-05
用途:
機械のメンテで
対象商品:
06725747

定番の潤滑油ですので、ネジ類が取れにくい時に使ってます。
他の安い潤滑剤でダメな時に使います。

2021-01-26
用途:
メンテナンス
対象商品:
05587242

定番商品。
機械のメンテナンスはもちろんですが、
ドアの蝶番、カギ穴、自転車等に使えて便利。
硬くて取れないネジ部分に付けて、一晩置いておくと取ることもある。

1人が参考にしています
2021-05-26
用途:
事務所内備品として
対象商品:
63658684

小さいサイズ持ち運びに便利
いつでもどこでも手軽に使用できる

2021-11-16
用途:
機械整備
対象商品:
05587233

常に使用しているものです ホームセンターなどでも購入できるのでお値段が安くなると尚いいと思います

2021-07-04
用途:
模型エンジンの部品の保存
対象商品:
03654271

屋内で使用しています。180mLと小ぶりで使いやすいです。

2021-04-30
用途:
クルマバイクメンテナンス等
対象商品:
05587242

昔から「556」で誰にでも通用する
錆取り、潤滑剤の代表製品だと思う
使用しても問題があったことはない

2021-02-05
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
05587233

特に問題なく使えています。付属のノズルが使っている間に紛失することがたまにある。

三瓶農園 様2021-04-29
用途:
玄関の鍵に農機具の整備に使えます。
対象商品:
03654271

初期の働きをしっかりと達成できて大変ありがたく利用しています。

2021-03-23
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
05587233

商品も問題なく敏速低価格で提供して頂き感謝しています。

2021-11-02
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
05587242

いつもホームセンターで購入しているものと同じです。

2021-02-11
用途:
日常
対象商品:
05587242

定期的に注文しています。使い易いから、いろんな所に使てます。

2021-01-12
用途:
シャッターのきしみ音除去のため
対象商品:
06725747

kure5-56は昔から使用しております。シャッターの開閉時にきしみ音が出始めましたので
使用しました。すぐに効力を発揮してくれました。このサイズは初めて使用しましたが、
使い易かったです。

特定非営利活動法人加茂女 様2021-02-03
用途:
使った後の、鋸やなたに掛けておきます。
対象商品:
05587242

使った後、軽くふいてこれを吹き付けておくと、さび止めになります。竹林整備の後の道具のメンテナンスに使用しています。
べんりです。