クレ5-56のレビュー

平均満足度 4.54 (540件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クレ5-56 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
299 / 税込 329
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品 【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
543件中 161~180件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
今光有限会社 様2021-03-19
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
05587233

滑りを良くする、定番品。さびたところにもよく効く。

フジサワ アート 様2021-02-26
用途:
気になる音がしたら、ワンプッシュ出来るように自転車のカゴに入れています。
対象商品:
06725747

空気圧とオイルで軽さが相当変わります5‐56はやっぱりいいです。

2021-01-31
用途:
普段使い
対象商品:
06725747

万人の定番製品?携帯用に小缶を求めました。ドアヒンジなどなら、小さいので充分。

2020-12-09
用途:
機械のメンテナンスで使用
対象商品:
05587242

安定の呉工業ブランドです。多少価格は高めですが、金額に見合った品質を供えていると思います。

2020-10-25
用途:
剪定ハサミ等のさび止めに使用
対象商品:
05587242

剪定ハサミや鎌等を研いだ後のさび止めに使用しているほか、ドアの蝶番の軋み音とりにも活用。サイズが大きいのでコスパが良い。

株式会社テクノプラスト 様2020-11-24
用途:
機会のフォロー
対象商品:
17464737

良かったです。
機会に入れたら、よく動きましたので、
定期的で購入しています。

2020-10-18
用途:
作業機械の油差し
対象商品:
05587233

作業者のスライドドア、台車の車輪、自転車のチェーン等々、あらゆる場所の潤滑油として利用できて文句のつけようがありません。

2020-10-15
用途:
錆び着いたネジを外したり、金属同士のきしみ音を無くすため
対象商品:
06725747

クレ5-56は以前からよく使っていますが、個人ではスプレー缶を使い切るまでに、缶はベタベタになって錆びて、置いてあるところに跡がついて、全部使い切るまでに捨ててしまいます。今回買ったのは小さくて便利そうです。錆びを取るスプレーなのに缶が錆びるのは困ります。

2人が参考にしています
2020-09-28
用途:
カギ穴にシュッと、ひと吹き。
対象商品:
05587233

かなり前からあるロングセラーだ。 以前より、色々な場面で使用して来た。
例えば、ちょっと引っかかるカギ穴へ、ひと吹きすれば、スムーズになる。
また、錆止にも使える。 大体、金属物の「動く部分」には使える。

2020-09-17
用途:
プラント機械メンテナンス
対象商品:
05587242

ネジの固着や、ピンの固着など一般的なメンテナンスに使用しています。
556はとても重宝しますので常に在庫しています。

足立電気商会 様2021-01-06
用途:
容量間違いで注文しました
対象商品:
06725747

3,500円にするため、すぐには必要のないが購入、急いでいたので容量の確認を忘れ商品到着後間違いに気づきました、とりあえず車にでも積んでおきます。

国立がん研究センター東病院 様2020-10-15
用途:
鍵穴、ドアのチョウツガイ
対象商品:
05587242

10年以上経過した、宿舎を管理しています。
退居、入居の繰り返し時に、鍵穴、ドアのチョウツガイにスプレーをしています。
以前までの管理人は、何の手当てもしていなかったため、カギやドアの動きが悪い状態でしたが、現在はとてもスムーズになってきました。

2021-05-17
用途:
日常的に使用
対象商品:
05587242

特に何に使うと言うことはないですがあれば何かと便利です。

2020-09-05
用途:
コンパクト
対象商品:
06725747

家のドアや植木バサミなどのネジの錆びついたところに使うのであまり大きな物は要りません。コンパクトで良いです。

株式会社ブンゾウ 様2020-07-29
用途:
錆びたドアノブのお手入れに。
対象商品:
06725747

錆びたドアノブのお手入れに使いました。
狭い箇所でも、ノズルをつけ使えるし、大体の錆びた箇所に吹き付けるだけで、滑りがよくなるので重宝しております。

株式会社こころ 様2020-11-01
用途:
自転車の手入れ
対象商品:
06725747

有名なクレ556、安いと思って買ったらめちゃ小さかったです(笑)サイズを見ていなかったので当方の間違いですが、みなさんサイズは確認しましょう。この小さいサイズは携帯用にしたのでそのまま使っています。

2020-10-26
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
05587242

モノタロウさんや他の物はあまり効果がない為、
こちらを購入しましたが、やはりいいようです。
但し、ホームセンターで購入した方が安かったです。

YAMAMOTO 様2020-09-06
用途:
工具、蝶番、ネジ釘等の錆落としにも使用
対象商品:
05587233

水周りにも有効、ドアなどの傷もカバーする優れもの、必需品です。

2020-09-04
用途:
車や自転車のメンテナンス
対象商品:
05587242

以前からネジや動く部分のきしみの解消に使用しています。なくなったので補充します。

くるまや CHIBA 様2020-08-22
用途:
自動車整備
対象商品:
05587242

他社物より浸透力が優れている気がします。他社物と以前より使用していますが556の方が良いですね。