コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプのレビュー
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。
刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
2025-01-21
- 用途:
- ブロック塀の穴明けに使用
ブロック塀に穴を明けて、郵便受けを取り付けました。穴明けは全く問題無く完了し郵便受けも支障なく使っています。
1人が参考にしています
2023-06-29
- 用途:
- モルタル浮きエポキシ注入の際の穴あけ用
- 対象商品:
- 76372723
他のメーカーのビットも使用することがありますが、今まで使用しているメーカーでは、ユニカが使い慣れていて、キレもいい
、
2022-07-17
- 用途:
- コンクリートの穴あけ
- 対象商品:
- 02277326
3.5ミリの穴を50箇所以上開けましたが、全くストレスなく開けることができました。価格の割に強度もあると思います。
1人が参考にしています
2021-10-22
- 用途:
- アンカーボルトの下穴あけ
- 対象商品:
- 02277143
コンクリートの硬さにもよりますが、今回の深さ約50mmの穴あけ作業は大変順調に出来ました。作業後のドリルビット先端の摩耗も殆ど見られなかったので耐久性も今のところ問題無さそうです。
1人が参考にしています
2021-04-26
- 用途:
- 駐車場のコンクリート土間に穴開けとして使用。
- 対象商品:
- 02277143
穴の深さ、約3㎝ぐらい、300箇所ぐらい穴開けをしたが全く問題無し、切れ味良しです。
コストパフォーマンスに優れた商品であると評価します。
2人が参考にしています
レイ建築コンサルタント事務所 様2021-06-10
- 用途:
- よく 切れて(穴あけが)助かります。
- 対象商品:
- 02277432
コンクリートの穴あけ作業で よく 切れて(穴あけが)助かります。 素敵な商品のご提供をありがとうございました。 感謝しています。
2020-12-24
- 用途:
- ウッドデッキの柱を支える金具をコンクリートにとめるための穴あけ加工に使用。
- 対象商品:
- 02277317
コンクリート用のビスは3.5mmですが、コンクリートの硬さは場所によって異なる。
従って、3.2mm、3.3mm、3.4mmと用心しながら穴を大きくしていく必要があり、うまくいきました。
1人が参考にしています