汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズのレビュー
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。
電線引出部の断線を防ぎます。
使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
【用途】各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に
2025-06-08
- 用途:
- サンプルとして
現場に取り付けられているものを取り外すことはできないので1個単位で
取り寄せることができとても助かりました。
2024-11-15
- 用途:
- 機械整備時に使用
機械の整備時に電源線の投入口が壊れていたので本品を使用して整備しました。
機能・見栄えともに良くなり、満足です。
株式会社紀州工業 様2022-07-27
- 用途:
- 搬送設備のメンテナンス時
- 対象商品:
- 08559607
70歳の私が20代の頃より使用して居ります。こんなに万能なコネクタは無いでしょう・・・
海外出張にも持参して居ります。
2022-05-19
- 用途:
- 機械の配線付け根に使用
- 対象商品:
- 09600026
ある機械の配線部分で割れがあり、この部品を購入しました。交換して思いましたが、他の機械でも良く使用されており、またリピート購入お願いするかと思います。
2019-06-23
- 用途:
- ボックスからの配線取り出し
- 対象商品:
- 09600026
CVケーブル取り出し用に使用しました。
穴径は適せん内径で切断してねじで固定、但しケーブルの仕様により適合しない線種もあるので確認してから使用することをお勧めします。防塵やケーブル固定の面では手間が省けて余分なクランプ・パテの使用などの工程が省けて便利です。
ADACHI・EDS 様2018-04-17
- 用途:
- 金属ボックスでの配線の引き出し保護に使用
- 対象商品:
- 09600026
金属ボックスの配線引出しに便利です。ケーブルの太さに合わせてOAシリーズ選択すれば良く、引き出し口でのケーブル保護と固定に便利です。
2018-01-28
- 用途:
- リミットスイッチの配線
- 対象商品:
- 09600026
室内のFA機器のキャプタイヤケーブル配線出しに使用してますがクランプ出来るので端子部に埃も入りにくく、ケーブルサイズによりクランプサイズが変更できる点が便利です。
2016-04-22
- 用途:
- 制御盤組立
- 対象商品:
- 09600026
丁寧に個別包装がされていて、保存していても汚れがつきにくいところは良いです。
製品自体は、全く問題なく使用できます。
1人が参考にしています
2015-02-04
- 用途:
- 電源タップの作成
- 対象商品:
- 08559607
OA-15は、未来工業の露出スイッチボックスの取付穴Φ27mmの物にピッタリです。
OA-1だと、穴が隠れないので駄目でした。
2014-02-09
- 用途:
- 使用目的に合ったコンセントの組み合わせで電源タップを製作します。
- 対象商品:
- 09600026
長年使っていますがケーブル固定のネジも信頼性が高く申し分ない作りです。最近、ニュータイプの製品が出ていますが作業性が良くなったのですが、ケーブルの固定精度に何なりと感じますので、やはり私はこのタイプがお勧めです。
1人が参考にしています
![汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono08559607-210330-02.jpg)