銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形のレビュー

平均満足度 4.67 (191件のレビュー)
商品レビューを投稿する
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ
ニチフ
119 / 税込 131
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
191件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-04-08
用途:
配線の更新
対象商品:
11086126

使用上、全く問題ありません。
個別包装を開封することがやや面倒だったけど、品質を保つ上では良いでしょう。

2026-03-28
用途:
配線の更新
対象商品:
11086047

使用には全く問題はありません。
丁寧過ぎる個別包装は開封に手間がかかりました。

2025-10-07
用途:
ビニールキャプタイヤの線の圧着に使用

延長コード等の製作で線をまとめてコネクター等に
取り付ける為に使用しました。
穴径が3.5mm位なのでコンセント等にも具合良く
使用出来て使い勝手がとても良かったです。
個数を余り多くは使用しないので20個入りと言うのが
さらに一押しのポイントになりました。

1人が参考にしています
株式会社テラダ 様2025-12-18
用途:
装置組立

装置組立に欠かせません。値段も手ごろです。品質も十分満足していますので、リピート購入しています。

2025-08-05
用途:
アマチュア無線用アンテナのアース端子
対象商品:
11085977

モービル用のマグネット基台にアースが必要だった為、使用しました。圧着部分はかなり大きいので、カットして使いました。

1人が参考にしています
2025-06-06
用途:
配線作業

ほしいときに発注してすぐ来たので非常に助かりました。

2人が参考にしています
国立大学法人島根大学 様2025-07-01
用途:
配線用端子の形成

シンプルに使いやすいです。問題なく圧着できて問題はとくにありませんでした。

1人が参考にしています
株式会社ア-ルエス・ネットサ-ビス 様2025-06-25
用途:
配線工事のジョイント部

安価でつくりがしっかりしていて信頼できる
作業がしやすい

株式会社SK.SHIMIZUオート 様2025-05-20
用途:
電気工事など

ニチフ製なので安心です。車から普通の電気工事に大活躍です。

みはし医院 様2024-12-19
用途:
コンセント修理に使用

コンセントタップの修理をするために購入。この端子は、コンセントまわりのパーツに使うサイズで、スタンダードな物です。圧着するのには、1.25対応の電工ペンチが必要になります。(モノタロウブランドの安価な物があります)電気関係は、余り怪しげな物を使うと怖いので、こちらが良いでしょう。小分けのパックがあるので助かります。

1人が参考にしています
2025-03-26
用途:
バッテリーのキルスイッチ取付
対象商品:
66085897

圧着工具の手配が大変ではあったが、イメージ通りの取り付けが出来た

2024-08-29
用途:
電気工事
対象商品:
66085897

モノタロウさんでは、裸圧着端子の最大手であるニチフさんの製品を少量単位で購入出来るのが有り難い。
実際にニチフ裸圧着端子丸型R38-10を使用した感想としては、さすがにニチフ製という感じで、品質も良く、購入して良かった。

2024-11-04
用途:
電気工事
対象商品:
66085653

何年も使い慣れした、信頼できるブランド品です、これが標準品と思ってますので、何も不都合は感じません。

本田あつし事務所 様2024-06-21
用途:
自動車整備
対象商品:
66085924

30-40SQの配線には、これが最適です。あえて6mm穴を買って、都度8mm10mmに穴を開けています。 絶対オススメ

1人が参考にしています
2024-05-30
用途:
バッテリ端子の配線固定時
対象商品:
66085836

以前購入したバッテリ端子の固定ネジがM8だった為、手持ちのM6圧着端子使えず、新たに購入。特に問題ありません。

1人が参考にしています
立川自動車整備工場 様2024-07-30
用途:
アマチュア無線のアース用
対象商品:
11085977

アマチュア無線のアンテナのアース用に使用。なかなかこのサイズの端子を置いている店は無いので、有難いです。

2024-05-11
用途:
電線の先端仕上げ
対象商品:
66086003

電線を端子台に接続しきれいに整理することができました。
何の問題もありません。

2024-04-30
用途:
真空蒸着装置
対象商品:
66085626

真空蒸着装置のダウントランスから蒸着ボートの電流導入端までの結線に必要でしたが、少量しか要らないので小分けで購入することができて助かりました。

2024-04-03
用途:
電線加工
対象商品:
66085942

少数ロットが必要な時助かります。近所に売ってないので、箱での購入、又は送料がかかっていましたが助かってます

有限会社 斎藤電気工事 様2025-01-06
用途:
制御盤製作

メーカー品ということもあり全く問題なく使用できました。