- 用途:
- カット線を作る時に使います。
- 対象商品:
-
02500407
品質がとてもいいです。ありがとうございました。またよろしくお願いします。
- 用途:
- 工作機械の修理メンテナンス。
- 対象商品:
-
66085863
価格も安く、短納期なので、重宝しています、速やかな対応に感謝しています。これからもよろしくお願いいたします。
- 用途:
- 車のバッテリー端子部に使用
- 対象商品:
-
11086013
車のバッテリー端子部に使用しましたが、ケーブル端子部の処理がスマートにでき満足してます。
- 用途:
- 交換した配線に使用
- 対象商品:
-
11086013
メーカー品と遜色無く使用出来ます。
10個入りとかがあるとさらに良い。
- 用途:
- 高周波コイルの端末処理
- 対象商品:
-
10712423
圧着端子を使用することで端末処理が簡単になり、交換作業も楽になった。
- 用途:
- 予備
- 対象商品:
-
02500452
安くて早く手に入ったので助かります。今後もよろしくお願いします
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
-
10712301
普通に使えました。よかったと思います。・・・・・・・・・・・・
- 用途:
- ローリングキャップ接続用として。
- 対象商品:
-
02500382
ACプラグの結線は丸形の圧着端子を使用しますが、3.0mmだと固定ねじが通りませんが3.5mmだとばっちりです。
1人が参考にしています
- 用途:
- 配線加工時に使用
- 対象商品:
-
10711696
価格も安くリーズナブルで耐久性も問題無く快適に使用しております!
- 用途:
- 配線作業時
- 対象商品:
-
10711784
不良品なども一切なくとても使いやすく、また安心です。
1人が参考にしています
- 用途:
- 電気の配線にて
- 対象商品:
-
02500452
35年以上ニチフの端子を使用していますので、特に感想はありません。
特にいえば使いやすいです。
1人が参考にしています
- 用途:
- 小型船舶の電装品の配線に使用
- 対象商品:
-
10712791
大手メーカーニチフ製の端子は、当たり前に使えて、当たり前の耐久性が普通な為、なんら問題無く使用できるのが通常な為、満足度は特に可もなく不可もなくで「普通」となってしまいます。
- 用途:
- 電気配線
- 対象商品:
-
02500373
圧着端子は使い捨てなのでいくらでも要ります。
単価が安いのでメーカ品が無難です
1人が参考にしています
- 用途:
- 配線
- 対象商品:
-
10712432
コンセントプラグ端子に使用予定。絶妙な寸法の外形と穴径で安心。細かく指定して買えるので非常に助かる。
出来れば、何の端子に最適かを記載してあれば、探す手間も省けるかな。
1人が参考にしています
- 用途:
- 電気配線
- 対象商品:
-
02500513
メーカー品のため品質には問題なし。
商社購入よりは値段が高いが少数での購入可能なので
助かります。
- 用途:
- 機械の作業時
- 対象商品:
-
11085977
金額がやすく初めて買いましたがまったく問題ないです
- 用途:
- 電気工事
- 対象商品:
-
10711994
最近は電材屋が土曜日曜日祭日が休みなのでそのような日でも工事をやる時があるので助かる。
- 用途:
- アース線の末端処理
- 対象商品:
-
02500452
今回は、エアコン室外機と給湯器のアース線、末端処理で使用した。勿論、何の問題も無し。特典、使用済みのケースがまた使える。
- 用途:
- オーディオ機器に使用
- 対象商品:
-
66085653
製品の外観、寸法が安定しており、使用にあたっては全く問題が無かった。
- 用途:
- 制御盤製作
- 対象商品:
-
02500373
普通に箱がプラッチックなのでつぶれずに使用で来るから