ストレートドリルのレビュー

平均満足度 3.98 (47件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ストレートドリル YG-1
刃先はセンタリング不要の特殊形状ですので、ポンチ・センタードリルは不要ですので加工工程が減ります。ホモ処理はドリルの刃先研磨部分を隠す要素があるため、YG-1のドリルはホモ処理を施しておりません。YG-1の研究により、ホモ処理を施さなくても溶着を防ぎ、高速加工にも対応できます。
51件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-12-22
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
06627591

注文して翌日には届きますが、仕事上かかせない物なので常にきらさない様に在庫を持つようにしています。

2021-06-19
用途:
仕事用
対象商品:
06704731

アルミ等の穴あけに使用しています。いいと思います。

有限会社吉葉工業 様2018-04-02
用途:
3.2ミリ程度の鋼材の穴あけ
対象商品:
06704591

切れ味・摩耗性 共に良好です
他のドリルより折れも少ない
コスパ最高

2017-09-11
用途:
鋼材への穴あけ加工
対象商品:
06627503

とてもリーズナブルな価格で良かった。但し高価なメーカー品よりは折れ
易い気がしますが、消耗部品と考えていますので充分です。

2017-06-28
用途:
金属加工
対象商品:
06627451

特に可も不可もなく、普通に使用しています。価格がもっと安ければ良いと思います。

2016-07-06
用途:
sus304 ,5t下穴あけ
対象商品:
06704503

150個ぐらいは平気であきましたかなり良いです、その後軽く研ぐと
また切削能力は回復しました。次回もまた使いたいです。

株式会社オフィス ケイ ティー アイ 様2016-04-27
用途:
H鋼の穴開け
対象商品:
06705054

在庫処分のため安くなっていたので、C/Pは非常に高かった。

1人が参考にしています
2015-08-20
用途:
鉄板の穴あけ。
対象商品:
06627607

今のところ問題なし。

2015-12-13
用途:
鋳造品の穴加工
対象商品:
06704546

海外品ですが問題はありません。

松本精工株式会社 様2015-02-12
用途:
ボール盤で貫通穴の面取をしています。
対象商品:
06627607

国産主要メーカー品と比較しても全く遜色ないです。

2014-09-07
用途:
深さ35mmの穴加工をしている、材質S15C相当
対象商品:
06627451

シンニングがされているため直進性がよく、2.5のドリルでも35ミリ貫通穴が可能です、400から600個加工できます

2人が参考にしています
有限会社池田自動車塗装 様2014-04-08
用途:
64チタン穴あけ
対象商品:
06704451

当方ボール盤で64チタンを加工しており専用ドリルなどがあれば教えて下さい。

MonotaROからの回答

チタン合金用のドリルですが、下記にご参考までに数点ピックアップいたしました。
ナチ(NACHI)
SG-ESS ショートドリル
http://www.monotaro.com/g/00019408/
三菱マテリアル
バイオレット高精度ドリル ショート
http://www.monotaro.com/g/00019677/
バイオレット高精度ドリル ミディアム
http://www.monotaro.com/g/00019650/

有限会社ユアサ 様2014-01-14
用途:
工作機械に使用します。
対象商品:
06704695

国産品より割安感が有ります。

2013-05-17
用途:
制御盤の鉄製板にタップの下穴
対象商品:
06704564

低価格なので重宝しています。
3.4の切りは消耗品なのでもっと低価格でも良いとも思います。
ちょっと切れ味が悪くなると、折れることがあるので、すぐに交換をしています。

2018-02-26
用途:
スチールの穴開け
対象商品:
06704582

やはり国産と比べると、焼けが早いです。安くても研ぐ回数が多く割が合わないです。やむを得ずステンの穴開けに使いましたが、1回しか使えません

2017-03-24
用途:
穴明け
対象商品:
06705072

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

2013-03-19
用途:
模型工作
対象商品:
06704406

主に真鍮素材への穴あけなので十分過ぎる切れ味です。

2013-01-21
用途:
現場での穴加工
対象商品:
06704476

折れにくいことをご検討していただけますと、助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望につきましては、今後の参考にさせていただきます。

2012-08-25
用途:
釣具の加工に最適
対象商品:
06627424

値段が安いわりに、長時間使用できるし、10本入りなので折れてもすぐに交換可能でうれしい。

2012-01-13
用途:
カメラ修理
対象商品:
06704415

単品では価格が高いドリルで10本で安く買えて満足です