M形標準ノギスのレビュー

平均満足度 4.64 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
M形標準ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)
5,598 / 税込 6,158
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
50件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-18
用途:
様々なな寸法計測に

鉄道模型の部品からレフボックスのスプリングまで様々な計測に使用。
精度が良く200mmなど見た際に個人購入できなくなったのが極めて残念。

2024-01-24
用途:
部品製作等
対象商品:
16396555

小型の物がほしかったので100を選びましたが、できれば75のラインナップがあれば…
150に対し全長以外は特に変化なく、むしろ頭でっかちで重く感じたのは意外。
とはいえ大体手の内に収まる感じはあるので満足です。
希望に近いサイズの商品は他にありますが信頼性で選ぶとミツトヨに限ります。

1人が参考にしています
2023-07-04
用途:
プラモデル改造等の資材寸法測定
対象商品:
16396555

安心の精度。摺動も滑らかで程よい渋さ。防錆油もほどほどで助かりました

1人が参考にしています
株式会社 新東電気 様2022-05-24
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
40584189

目盛りがとても見やすく、作業性も非常によく滑らかに使用できる。

1人が参考にしています
吉田鉄工所 様2021-10-05
用途:
仕事でいつも使います。
対象商品:
01993345

定番の商品ですね!
デジタルのほうが寸法は見やすいですがミツトヨは使いやすいです。

1人が参考にしています
2021-05-01
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
01993363

文字の読み取りやすさ、スライド部の組み立て精度、角部・表面の処理などが良く、ミツトヨのノギスは他と比較して高価ではあるが納得の出来である。外箱と簡易ではあるが収納袋もついている。10%OFFのキャンペーンコードが配布されていたのでお得に買うことができた。

1人が参考にしています
sophieracing 様2022-03-04
用途:
プレゼントに
対象商品:
16396555

ミツトヨなので、どこで購入しても安心です。モノタロウが一番安価でした。

1人が参考にしています
2021-04-05
用途:
部品の受け入れ検査時
対象商品:
40584234

製品と校正証明書付で注文しましたが、他で注文するよりも早く納品ができたので助かりました。

NECフィールディング株式会社 様2021-03-16
用途:
金属ボックスの製造後の検査に使用
対象商品:
02450147

やはり信頼性の高いアナログが一番使いやすいです。
以前は、デジタルを使っていましたが、
最後の一桁が変動するため、精密加工には使いづらいものでした。

2人が参考にしています
2021-02-01
用途:
農機具の部品製作時の寸法測定
対象商品:
02450147

ノギスはやっぱりミツトヨ製が精度が良い(先端部のずれがない)
購入時他社の製品を見たが 先端が段差がある

1人が参考にしています
BRIDGE 様2020-11-12
用途:
部品の計測
対象商品:
02450147

同社の標準ノギスを30年程、使用してきたが、ガタがひどくなり新規購入しました。今回、丸型のデプスバーを選びました、定番の板状よりもしっかりしている気がします。ガタが出る前に、ある程度定期的に買い替えたほうが良いと思いました。

1人が参考にしています
2020-09-16
用途:
マシンパーツ、ネジ類の計測
対象商品:
01993345

ノギスはミツトヨに限る!
価格は安くはないが、それゆえに手にした時の安心感、作動の安定感、仕上げの良さは流石だ。

東京防災設備株式会社 様2020-09-02
用途:
製品の出荷検査
対象商品:
40584216

トレーサビリティ記録に関して、校正に使用した大元の基準器の
記録を取りよせが出来て満足しています。
客先が公的な設備の場合に要求されるように最近なりました。

1人が参考にしています
2020-07-20
用途:
機械の測定
対象商品:
01993345

他の商品に比べて動き作り等が大変良い。値段は高いが精度を考えると仕方がない

2020-06-13
用途:
部品受入検査用
対象商品:
01993345

コストメリットがあり、大変満足してます。
今後も継続で購入していきます。

2020-05-10
用途:
測定
対象商品:
01993345

さすがメーカー製。0点がバッチリ決まってます。精度に問題無しです。

2020-01-20
用途:
製品の検品
対象商品:
01993345

動作もスムーズで、道具として完成されています。
何よりもMitutoyo製という信頼感があります。

2019-09-21
用途:
工作物の測定
対象商品:
01993345

やはり精密測定機器メーカの製品のことがあって使いやすく計測精度に信頼が持てます。

2020-09-08
用途:
機構部品の設計
対象商品:
02450147

信頼できるメーカーの製品なので安心して使用しています。

2018-09-12
用途:
採寸
対象商品:
01993345

ノギスは,他のサイズも含めミツトヨ製の物のみを使用しています.価格は他社製品に比して高価ですが,操作性を含め安心して使用できます.また,保守部品も販売されているため,自身での修理も可能ですので安心です.