コンパクト電子天びん EK-iシリーズのレビュー

平均満足度 4.57 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)
A&D(エー・アンド・デイ)
27,980 / 税込 30,778
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 【用途】コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
浜田株式会社 様2025-09-05
用途:
薬品の計量

小数点以下2桁が正確に測れて満足です。注文後すぐ届いたのにも満足しています。これからもよろしくお願いします。

株式会社沖縄コンクリート 様2020-12-28
用途:
砂の計量
対象商品:
06848213

当社が使用する範囲では十分である。計量値の文字盤も大きく見やすい。

有限会社イズミ製作所 様2019-11-27
用途:
製品の個数計量
対象商品:
06848204

個数計量のみに使用するのでこれで充分。置き場所にも困らず、重宝してます。

2019-05-23
用途:
試験配合計量作業
対象商品:
06142866

このシリーズは長年複数台使ってますが、コストパフォーマンスかなり高いです。
定期的な校正で不具合が出たら廃棄して新しいのを購入してます。
ただ、バッテリーは今ひとつで、ウチはACアダプタで使ってますが、ACアダプタを挿しっ放しにしてると、あっと言う間にバッテリーはダメになります。
この辺りを改善してもらえればもっと良くなると思います。

2人が参考にしています
2019-08-16
用途:
混合材を作るときに使用
対象商品:
06848204

.2桁が必要でしたが、安定が有り精度もよく大変助かっています。

2019-05-28
用途:
部品重量計測
対象商品:
06848213

0.1g計測器を探してた。簡単に計測できて平均出しも可能なため便利。

2020-01-08
用途:
原料の量り取りなど
対象商品:
06848213

価格も手頃で、使い勝手も良く、重宝しています。おすすめです。

2018-03-13
用途:
自治会配布文書の枚数カウント
対象商品:
06142823

これまで各グループごとに人手で数えていた紙配布物を、この秤を使い、事前に10枚あるいは20枚毎にセットしておくことで、担当者が自分のグループの端数だけを数えればよくなり、作業が非常に楽になりました。
C/Pがよかったと満足しています。

2017-06-10
用途:
手作りコスメを作る時
対象商品:
06848204

ごく少量量りたい時など重宝しています。これは優れものです!

2017-05-16
用途:
小型製品の袋詰め
対象商品:
06142841

精度もはかりの反応も良く、毎日使用しています。計5台

2017-04-20
用途:
部品の払出時のカウント
対象商品:
06848195

軽くてコンパクト、扱いが簡単で習熟しなくてもよい。

2017-02-09
用途:
染料の計量として
対象商品:
06848195

耐久度に少し不安あり。本体の強度を上げて頂ければ、完璧に思います。

株式会社井上政商店 様2016-11-09
用途:
原料の水分含有量をはかる
対象商品:
06142823

購入は2台目です。1台目が壊れたため。

2016-06-09
用途:
貴金属
対象商品:
06848222

数値が細かく出て大変便利です。

1人が参考にしています
2016-08-31
用途:
実験
対象商品:
06142805

大きさなど丁度よくできればもう少し価格がさがるとさらに嬉しいです

2018-08-28
用途:
鋼板の減耗量を計測に利用。計量は12Kgまで測れるのに最小1g単位まで測れるのは非常に良いです。
対象商品:
06142866

アダプター電源の端子が通常の物とはプラス、マイナスが逆になっている。なぜ逆にしているか意味がわからない。

富士管理株式会社 様2016-06-07
用途:
分析
対象商品:
06142805

満足しております

2015-04-17
用途:
実験に使用する薬品の秤量
対象商品:
06848222

レスポンスが早いので、測定しやすいです。
もう少しバックライトの点灯時間が長い方が、より使いやすいように感じます。

1人が参考にしています
株式会社髙武製作所 様2015-12-17
用途:
ボルト類の数量計測
対象商品:
06848195

以前仕様したものより使いやすく、よかったと思います
有難うございました

株式会社マクザス 様2015-05-16
用途:
もぐさ(お灸)の計量
対象商品:
06848204

表示が安定していて使い易い。表示が見やすい。