ハンドリーマーのレビュー

平均満足度 3.92 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
2,698 / 税込 2,968
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-11
用途:
穴のリーマー通し加工用

リーマ―通し加工に使用している。
チェックに公差上限いっぱいの0.02程太いピンゲージを使って確認しているが問題なく加工出来ている。

2022-08-25
用途:
中ぐり穴の仕上げ
対象商品:
04118055

安価な部類ですが、食いつきも良く切れ味も良く、綺麗な貫通穴に仕上げることが出来ました。

Ken住宅設備工業所 様2022-05-04
用途:
バイクのキャブレターのジェットの穴の補正と清掃
対象商品:
04083037

ピンバイスに取付けて使用しました。まずドリルのキリで穴の大きさを測定して、その大きさのリーマでトリミングすると結構いい感じにバリが取れて綺麗な穴になりました。この先必要に応じていろいろなサイズを揃えていきたいと思っています

2022-02-17
用途:
Hole dimension fix
対象商品:
04119071

Reached accuracy plus-minus 0.1mm. Should be better with high-end reamer, but this one is enough for current application. Need at least 20:1 mechanical advantage to manually ream steel.

1人が参考にしています
2016-12-09
用途:
シャフトを入れるハウジング内径の仕上げ。
対象商品:
04113024

歯の切れ、仕上げの精度、耐久性もそこそこいいかなと思います。
アルミの加工が多いのでこの商品で十分使えています。

1人が参考にしています
2016-09-29
用途:
ロボット部品の加工
対象商品:
04106444

特段問題無く,普通に使用できます.やや値段が高い気がしますが,長持ちするよう大事に扱おうと思います.

2015-02-17
用途:
穴サイズの調整
対象商品:
04082617

ベアリングを圧入する穴のサイズ調整につかいます。これ無しでは作業できません。必需品。商品を探す時にサイズ毎にページが分かれていてとても探しにくいです。なんとかなりませんか?1/100のリーマが1ページにずーと並んでいた方が使いやすいです。

3人が参考にしています
2019-08-28
用途:
ギヤ取付穴仕上
対象商品:
04108824

穴仕上には必需品。製品に不満はありません。
他の方のレビューにもありましたが、“商品を探す時にサイズ毎にページが分かれていてとても探しにくいです。なんとかなりませんか?ページにずーと並んでいた方が使いやすいです。”に同意見です。3ミリ用を使うと3ミリより大きい穴になるので、再度別のページで買い足す羽目になりました。

1人が参考にしています
2015-02-15
用途:
木工作業でキリ穴の真円仕上げ
対象商品:
04084631

木の加工が出来るリーマーがないですか?
鉄工用のリーマーなので食いつきが大きいので、真円の加工が出来ずらい。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

2015-09-08
用途:
内径仕上げ
対象商品:
04105044

普通に使用できます。

1人が参考にしています
2014-03-03
用途:
加工製品の仕上げ
対象商品:
04117057

加工仕上がり品に、ベアリング挿入する際の最終仕上げに使用
スム-ズで仕上げ良好

2013-09-05
用途:
交差のある穴の仕上げ
対象商品:
04090046

機械で仕上げてみて、足りない部分をこのハンドリーマで加工しています。若干大きくなりますが、交差寸法以内で加工できました。

兼子型紙店 様2010-11-01
用途:
伊勢型紙(和紙)に0.3㎜(丸穴)を彫刻する道具で刃先を焼き入れ前に加工(内面研磨)に使用します。
対象商品:
04081427

金属(SK4)を加工するので細く弱いのでよく折れる。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーへ申し伝え、今後の参考にさせていただきます。