単式スラスト玉軸受51100番台のレビュー
- 用途:
- 機械分解尾の再組立てに準備
機械を分解したところ、前の組立方法が悪かったのか使用時間から考えて
摩耗・破損など起こりえないと思うのだが破損していた為、購入交換。
勿論非常に良いです。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 00346972
MONOTAROブランドを使用してからこちらに変えたところ、回転がはるかにスムーズでした。見た目は同じですが、使った感触は全然違います。
自動車のブッシュ・ベアリングプーラーに使用しています。
- 用途:
- 専用工具の部材
- 対象商品:
- 00346945
パンタグラフジャッキを分解し、ボールベアリング部を交換して使っています。
付属のものよりはるかに精度が高く、ボールもバラバラにならないので
摩耗した時のベアリング紛失が無くなるものと期待しています。
- 用途:
- ピアノジャッキ
- 対象商品:
- 00346936
ピアノジャッキに元々付いていたベアリングが無くなってしまったので、購入しました。問題無く使えました。
- 用途:
- ロータリーバルブの装置部品として使用
- 対象商品:
- 00346972
期限が迫られた中で、急ぎ必要で、納期に間に合ったし、1個からの注文も助かった。何といっても、滑らかな回転です。
- 用途:
- 機械修理の為購入
- 対象商品:
- 00347006
使用上は何ら問題が有りません 購入に関してすぐに1個必要だった為送料無料で購入出来ました いつも買っていると交遊時有難いです
- 用途:
- 木工用横軸ボール盤改造
- 対象商品:
- 00346945
穿孔位置設定レボルバーの微調整ネジ部に追加した。
レボルバーがネジ回転につられて動いてしまう欠点をこれで克服。
- 用途:
- 樹脂のみで軸受けを間にスラストをかまして非常にスムースにしかも熱を持たなくなりました。
- 対象商品:
- 00347015
意外と安価で助かります。特に改良点は考えられません。
- 用途:
- バイクのフロントフォーク
- 対象商品:
- 00346936
バイクのフロントフォークスプリングの捻れを逃がす為に使用してます。
今回購入したベアリングは外径24mm、スプリング外径が約22.5mmだったので
ベアリング、ワッシャー外径を1mm弱削ってインナーパイプに入れました。
乗り心地も軟らかい感じで良くなりました!
- 用途:
- 味噌つきようのミキサーに
- 対象商品:
- 00346997
前に使っていたものが錆と劣化で中央の部分が潰れ球体が取れてしまいました
今回購入したものは球体が安定した形でつくられているのでとても良いと思いました。
ミキサーもスムーズに使うことができました
- 用途:
- Y,sギアのスパンカーのトップベアリング。
- 対象商品:
- 00346945
性能は同じでヤマハの純正品より、安いのでOkです。
耐候性のある製品が有れば、そちらを購入したい。
- 用途:
- 回転いすの回転軸軸受け交換
- 対象商品:
- 00346945
20年以上使用していた回転いすが回転すると異音が出ていたため、サイズが似ている当品と交換しました。異音も消えスムースに動くようになりました。日本メーカー品なので耐久性も心配はしていませんが、しばらく様子見です。
- 用途:
- 戦前のオートバイ復元・(ギヤーボックスの中)
- 対象商品:
- 00346936
送料を入れても安いと思いました。
しかし金額の問題より宅急便の運搬用にもっと小さな
容器で送っても良いと思います。