単式スラスト玉軸受51200番台のレビュー

平均満足度 4.93 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
899 / 税込 989
スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社前田編織 様2024-06-01
用途:
機械修繕に
対象商品:
00347243

機械の修繕に交換をしました。モノタロウだと注文がスムーズで発注の負担が無く大変助かります

菓一條 栄久堂吉宗 様2023-01-15
用途:
餡炊き鍋の修理に
対象商品:
00347207

メーカーさん呼んだらお高いので自分で交換しました。

2022-04-21
用途:
ハブボルト打ち替えに使用
対象商品:
00347164

乗用車のハブボルト打ち替え作業にて、新品ハブボルトをナットで引っ張る際スムーズに回るようにこれを挟んでます。
グリス塗ったワッシャーを重ねたりするよりスムーズにハブボルトの圧入作業ができました。
20本打ち換えてもダメージは無さそう。

2人が参考にしています
2020-01-26
用途:
四尺旋盤の改造
対象商品:
00347261

未だ未使用なので、メーカ品なので間違えは無いと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-04-17
用途:
バイクフロントサスの動作性能向上
対象商品:
00347173

いいです! 価格以上の改善が認められます。 ポンつけでもまあまあ結果が出ますが、サスの前後バランスの再調整をすると真価を発揮します。 簡単だし副作用が少ないし、技術いらないので、サンデーチューニングには最適!

1人が参考にしています
有限会社北島味噌醤油店 様2018-09-10
用途:
攪拌機の根本に付けます。
対象商品:
00347295

しっかりしていて、長持ちしそうです。
回転がスムーズになり負荷が減りました。

2018-09-06
用途:
回転軸の修繕
対象商品:
00347243

注文後、翌日手元に到着し、比較的安価で、問題なく使用できました。
安心して使用できます。

2018-05-23
用途:
機械の修理
対象商品:
00347173

機械の故障で急遽必要になり、購入した。作りがしっかりしているので当分問題なく使えそう。

2017-12-24
用途:
部品なので、作業には使用していない」
対象商品:
00347155

時折利用していますが、いつもの様に予定通りの製品でした。

2016-10-14
用途:
機械の修理用
対象商品:
00347243

品物はNTNで問題は有りませんが1~2個でもいつもの部品屋よりも安くすぐに入るので今後継続購入(型番は違いますが)するよう考えを変えて行きます

2014-07-21
用途:
ラック・オーブンの回転子に
対象商品:
00347261

とっても良かったです。

2013-04-22
用途:
脱水機の受けで使用しています。
対象商品:
00347252

問題無く使用しています。

共栄設備 様2012-10-15
用途:
キカイシユウリ
対象商品:
00347207

イジョウナシ

2012-10-03
用途:
バイクに使用
対象商品:
00347155

NTNは安心して使用できます!

日本ペイント防食コーティングス株式会社 様2012-02-22
用途:
治具の製作に使用
対象商品:
00347191

やっぱりベアリングはNTNですね。