青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)のレビュー

平均満足度 4.43 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)
3,398 / 税込 3,738
スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
30件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-16
用途:
深井戸ポンプ排出口

上部蓋の所からの漏水あり。
メーカーより修理対応で返品返金をご対応できかねますと。。
修理対応は約1か月、その間どうするんだ??
返品不可はおすすめしませんね。
で、仕方ないので修理出そうかと思ったら、
凍結(茨城県海側)で、破裂しました。
5㎜程度の隙間が横にできました。すごい水が噴き出しました。
レベルが違ったので諦めます。
もしかして青銅製は固いのでしょうか??

2023-10-26
用途:
水道管と給湯器の間に入れました
対象商品:
02229796

綺麗な商品で、ねじ込みもスムーズに出来てスマートに仕上がりました。

2023-12-08
用途:
メンテナンス作業
対象商品:
02229814

商品の価格については、リーズナブルなお値段だと思います。

2022-11-10
用途:
ホタル水路の循環ポンプ用
対象商品:
02229805

長年、循環ポンプの吸上げ側にゴムシールの逆止弁を使ってきましたが、3~4年ほどでゴムが変形して水落が始まるので、この青銅製の物に交換しました。ポンプは毎日連続運転しているわけではないので、休止中の水下がりを心配していましたが、1週間ぶりに運転しても水が落ちていませんでした。水落ちしてポンプの呼び水を入れなくて済むので助かっています。精度が高いので、逆止が良く効いているようです。

1人が参考にしています
2023-01-05
用途:
水中ポンプの取替え時の逆止用
対象商品:
02229832

いつも使っています、キッツ製は信頼しています。長くずっと同じ物を使っていると、新旧取替の際も寸法が同じなので作業も早くできて助かっています。

2021-12-11
用途:
ポンプ配管のバイパスとして使用
対象商品:
02229832

製品に付いては、文句なし。只値段の方が高すぎるので、安くして欲しい。

2021-03-13
用途:
太陽熱温水器配管
対象商品:
02229796

太陽熱温水器の湯経路で、逆止め弁として使用します。

2020-10-22
用途:
水配管の逆流防止
対象商品:
02229832

水配管の逆流防止に使用したが完全に逆流を防止出来満足の結果を得られました。

島田商会 様2020-10-12
用途:
クリーニング機械に使用
対象商品:
02229823

メーカー品ですので
信頼して購入しましたが交換してみたが
大丈夫です

2019-12-12
用途:
井戸ポンプの空運転防止用
対象商品:
02229814

ポンプの水落によりシールがが損傷したが使用により解決した。安価ですみ悦んでいる。

2019-03-30
用途:
メンテナンス
対象商品:
02229823

キッツはやはりむかしから信頼のおけるメーカーです。
キッツなら誰にでもおススメできます。

1人が参考にしています
2018-05-01
用途:
水道工事時
対象商品:
02229814

予定通り使用できました。もう一つ購入しても良かったかもしれないと思っています。

2021-11-02
用途:
エアー配管の逆止弁として。
対象商品:
02229832

近くでも購入時はいつも取り寄せで、金額もこちらより高かったのでモノタロウさんで購入した。長く使っていると精度も悪くなってくるので、定期的、に交換してます。商品的にはKITZなのでもんだはない。

2024-02-13
用途:
石油給湯器の給湯出力の逆流防止
対象商品:
02229805

新品取付時から給湯器へ逆流するので取り付け方向を水平から垂直に変えたが漏れは改善しなかった。逆止弁を取り外して清掃して息吹込みチェックをしたらしっかり閉じている状態でも結構漏れた。
したがって逆止弁の不良と判定した。この弁は新品時から同じ症状なので弁自体の不良か欠陥かこれが仕様ならお粗末な製品。逆流しない製品を探している。

1人が参考にしています
2018-05-28
用途:
井戸ポンプに
対象商品:
02229787

迅速な対応とスムーズな発注、期待通りで満足しています。

1人が参考にしています
2013-07-15
用途:
浅井戸の汲み上げポンプ
対象商品:
02229805

迎え水の手間のいらなくなり大変満足しています。

1人が参考にしています
2018-04-12
用途:
井戸ポンプの設置作業
対象商品:
02229814

井戸のメンテナンスに使用しております。サイズも問題なく良いと思います。

2012-05-14
用途:
農業冠水用ポンプの吸い込み管に取り付ける逆止弁に使用
対象商品:
02229841

今回購入した逆止弁を吸い込み側配管先端に付け、ポンプ停止時に内部の流体が抜けてしまわないようにし、呼び水などを使わなくても良いようにした。
逆止弁は、ポンプ停止時確実に作動し安心して使用できる製品です。
単発購入であり、不具合がない限り長期間使用します。
良い商品が購入でき、大変満足しています。

1人が参考にしています
有限会社さいとうファーム 様2018-09-03
用途:
ポンプの配管に
対象商品:
02229832

ポンプ回りの配管の修理・取り替えに使いました
以前付いていた物と規格は同じで全く問題は無いです
全く同じもので水道工事店に依頼するより自分で作業が出来ました

2012-03-18
用途:
バラセメント車のエアー配管構造の中で使用しています。
対象商品:
02229841

購入ルートはいくつかありますが、一番安価なのと、注文しやすいところで、利用させていただいてます。