マグネットベース (標準型)のレビュー
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
【用途】工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。
2025-05-07
- 用途:
- ラジコンカーのドライブシャフト芯だし
各部がしっかりしており、ダイヤルメータを安定して固定できる。
2020-11-08
- 用途:
- 旋盤の心出し作業に
- 対象商品:
- 02045136
旋盤での心出し作業でダイヤルゲージの固定に使っています。
カネテックのマグネットベースは3台目ですがやはりしっかりしています。
使い込んでくるとネジが痛むようで樹脂の固定ハンドルでの固定が甘くなります。
新品は強力に固定してくれるので気持ちが良いです。
1人が参考にしています
2019-05-03
- 用途:
- 加工機のメンテナンス
マグネットの磁力も強くて脱着しやすく、ダイアルゲージのグリップ力も強く安定する。
上村電気 様2019-01-07
- 用途:
- 機械設備管理
- 対象商品:
- 02045136
ポンプの芯だしに使用しています。しっかりした作りでベースや軸に吸い付くように取り付けられコンパクトで重宝してます。
2018-01-26
- 用途:
- 精密計測のベースとして
- 対象商品:
- 02045136
しっかり固定できて安定していますので良いと思います、値段を考えると品物自体の出来も良いと思いますが、買ってからかなりの時間が経っているのですが、使う事が少ないという…。
2016-05-23
- 用途:
- 精密測定
- 対象商品:
- 02045136
ダイヤルスタンドとして使用しています。こちらのメーカーは、以前から使用しており安定して使いやすいので二台購入し重宝しています。
同時にマグネットスタンド部品も購入しオリジナル測定スタンドを制作して使用しています。
1人が参考にしています
2014-08-15
- 用途:
- ダイヤルゲージ固定用スタンド
- 対象商品:
- 02045136
カネツー製はベースがガッチりホールドします。アームもしっかりダイヤルで固定されます。安定感良好。精度良い測定が可能です。
1人が参考にしています