サイレックスのレビュー

平均満足度 4.69 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サイレックス コニシ
コニシ
1,098 / 税込 1,208
高機能。耐熱。耐寒。耐衝撃。弾力性。速硬化。用途広い。 凹凸面の接着もOK 熱・水・ショックに強い。 無溶剤タイプの接着剤の為、塩素ガスは発生しません。 【用途】ナイロン・ステンレス・FRP・ガラスの強力接着に。硬質材・軟質材を問わず、広範囲の材料を強力に接着します。屋内外・凹凸面・水回りでの接着 フックや表札など壁面への接着 膨張係数の異なる材料同士の接着
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
久保家具金物株式会社 様2025-03-26
用途:
金属どうしの接着

色々ためしたが、この接着剤が一番良かった。
買うごとに値段が上がっているのには困ってしまいます。
10%引きの時があれば助かります。

株式会社コミヤマ環境 様2022-12-18
用途:
合成木材の接着
対象商品:
02334141

プラスチップが混ざっている合成木材で、いろいろ試した中で一番良かった

1人が参考にしています
2022-05-04
用途:
マフラーハンガーの固定
対象商品:
02334141

マフラーハンガーが1か所溶接が取れてしまったので金属用の接着剤を使ってみましたがすぐに取れてしまいました。サイレックスは耐熱で振動や屋外使用にもOKと説明があったので使用してみました。雨の日も走行してみましたが、今のところ大丈夫そうです。接着剤としては粘度が高いほうですが、たっぷり塗ると翌朝垂れてきてました。溶接しなくても良さそうならマフラー塗装してみようと思っています。

1人が参考にしています
モザイクスタイル 様2021-03-25
用途:
固定作業
対象商品:
02334157

説明通りの製品だったので、イメージ通りに使用できました

1人が参考にしています
株式会社ワタナベ工芸 様2020-09-25
用途:
FRPとプラスチックの接合
対象商品:
02334141

丁度いい定着時間でいいです。
蓋を開けっぱなしにすると直ぐに固まって蓋がされるのでそれを掻き出すような者が付属されているといいです。

1人が参考にしています
2019-06-16
用途:
金属同士の接着、雑貨製造
対象商品:
02334141

金属同士の接着に使っています。他の製品と比較した時、黄色に変色など経年劣化が一番少ない製品だと思います。以前はホームセンターでも購入できたのですが現在店頭で目にすることがなくなったので助かります。

1人が参考にしています
福電製作所 様2018-11-11
用途:
製品の防水接着
対象商品:
02334141

10年以上使用していますが良好です。少し硬化時間が長いと作業しやすくていいのですが。

2021-11-09
用途:
ステンレスシムの固定
対象商品:
02334141

速乾性ではないので、慌てずに作業が出来ますが、接着に時間が掛かるので縦面では挟んで乾くまで留めておく必要がありました。

1人が参考にしています
Y.K商会 様2015-09-21
用途:
車の部品の接着に使用します
対象商品:
02334141

今後とも宜しくお願い致しますとても満足しています

2016-12-01
用途:
さまざまなものの接着
対象商品:
02334141

非常に強固でよく着く接着剤だと思います。また乾燥は比較的早めですのでリキャップは慎重にしないといけないようです。また、やや大きいので最後まで使い切れるような絞り器が同梱されているとなお良いかと思います。

福電製作所 様2013-04-19
用途:
透明プラステチックの接着、マジックテープとプラスチックの接着
対象商品:
02334141

透明プラスチックの接着では透明できれいな仕上がりです。狭い隙間に回って完全な防水になります。
マジックテープの接着ではテープが硬くならず強度があってやわらかいのでいいと思います。

1人が参考にしています
2018-07-29
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
02334141

目立たなく使い勝手も良く、弾力性もあり水漏れも止まりました。

2012-01-30
用途:
プラスティック同士を張り合わせる時に使用。
対象商品:
02334141

硬化後に白化しないので,仕上がりの見栄えがよいです。
ただし,シリコン素材と接合した場合には,引っ張るとビニール状になってはがれてしまいます。
逆に,垂れても始末がしやすくやり直しを必要とする場合には便利かも。
水あめ状でかなり粘度が高いので,直接液を垂らすと糸を引いて始末に悪いので,必要量をへらにとってから接合する方がよいようですね。

6人が参考にしています