ハイカプラ ソケット (ホース取付用)のレビュー

平均満足度 4.39 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器
日東工器
749 / 税込 824
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社小澤製作所 様2025-10-21
用途:
エアーホースのとりつけに使用

工場内のエアーホースの接続部品として使用しています。消耗品ではありますが定期的に交換しています。この商品は、劣化しにくく耐久性も優れており、コストパフォーマンスも申し分ない商品です。

2023-11-30
用途:
エア漏れがするものがありました
対象商品:
06366385

複数注文しましたが、その中に結構エア漏れするものがあり、交換してもらいました。ベアリングのようなぽっちがありますが、4つなので若干不安です。取り替える以前のものは6つ付いていました。

3人が参考にしています
2023-12-03
用途:
既存品が錆びた為、交換
対象商品:
02109204

エアー漏れも無く、脱着もスムーズで性能は全く問題ないです。

2020-05-18
用途:
ダイビングの中圧ホースに取り付けました。
対象商品:
06366385

ばっちりでした。ダイビングタンクについないでエアーブロアーにすることが出来ました。

2020-01-23
用途:
エアーホースに取り付け
対象商品:
02109265

10年前に取り付けていた日東工器のソケットが調子が良かったので
これを選んだのですが、これはワンタッチじゃなくツータッチです
バネが弱いのでいろんなカプラと接続してみたのですが、外側をひいて接続し接続後バネが弱いので手で押し出すという感じ
主にフィルターに接続するので無駄にならず良かったですが、工具側に使用するには注意が必要です

1人が参考にしています
2019-12-17
用途:
抜けるときは抜ける
対象商品:
02109265

ステンレスバンドできつく締めていますけど、それでも抜けてしまうこともあります。

湊工業株式会社 様2018-03-20
用途:
塗装作業のエアーホースに使用
対象商品:
02109387

従来から使用している物に比べて全く遜色なく使用出来てます。後は耐久性を検証してみたいと思います。

島田精米所 様2017-08-06
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
06366385

今まで使っていたものよりも格段に良い商品
エア漏れがかなり軽減されている

株式会社双翔 様2018-07-23
用途:
エア機器の接続。
対象商品:
06366385

特に問題は無い、今のところ普通に使用可能である。耐久性などはまだ分からない。

2016-09-29
用途:
エアツール使用
対象商品:
02109204

さすがのスムーズな脱着に大変満足です

2018-02-09
用途:
エアーインパクトのコンプラッサーからのホース
対象商品:
02109387

特に、問題となることはない。価格もそれなりでイイと思う。

2017-06-22
用途:
劣化により交換の部品として使用
対象商品:
02109204

交換でのしようですが、まったく問題なくスムーズな使用感です。

2016-05-30
用途:
ホース取り付け時
対象商品:
02109204

商社よりも安く購入出来る為、助かっています。

1人が参考にしています
和田企画 様2020-04-09
用途:
コンプレッサーの差し込み
対象商品:
02109387

差し込みはさしやすいのですが、中のバルブの開きが悪く何回も差し込まないとダメな時が多すぎた。

2018-11-28
用途:
電動空気入れのホース作製
対象商品:
06366385

車の空気入れのプラグに合うカプラを購入しゴムホースを作った。空気入れに添付のポリ・コイルホースは冬には固くなり伸びないので・・・。機能的には十分な商品です。

2016-01-27
用途:
自動車整備
対象商品:
02109204

何の不都合なく使用できています。

1人が参考にしています
関 輪業 様2018-11-19
用途:
エアー工具の接続
対象商品:
02109204

エアーカプラーは日東工器オンリーです。エアー漏れがありません。

2016-10-14
用途:
エアコンプレッサ用
対象商品:
02109204

問題ありません。リピーターです

2016-01-20
用途:
TIG溶接機のガスホース接続用
対象商品:
06366385

TIG溶接機のアルゴンガス、MIG/MAG溶接機の混合ガスのボンベを移動する際に、ホースをワンタッチで取り外せるようにレギュレータ出口に接続する。
アルゴンガス用のカプラは高価格なので、安価なこれで代用した。

2人が参考にしています
2016-05-10
用途:
エアーホースの取り付け用
対象商品:
06366385

メーカー品なので安心して使用しています。カップリング部分もしっかりしています。