こて先クリーナーのレビュー
- 用途:
- はんだ付け作業時
- 対象商品:
- 06567443
ハンダごてに付いてしまったハンダを取るのに、今までスポンジ状の物を使用して、こて先のクリーニングを行っていました。今まで使用していた物と比べて、こて先がキレイになっているように思えます。
- 用途:
- 電気部品のはんだ付け作業
- 対象商品:
- 06567443
今までスポンジでやっていましたが、小手先を水入りスポンジに付けたときに蒸発した水が顔に掛かるのが少し嫌でしたが、これはそんなことなく小手先を綺麗にしてくれます。そして色が「百式」みたいで気に入ってます。
- 用途:
- 電気部品の半田作業
- 対象商品:
- 06567443
2年使った感想。
水スポンジと比べコテ先の温度が下がらないのは、とても作業が捗ります。コテ先の寿命も長くなった気がします。
- 用途:
- はんだづけ作業時
- 対象商品:
- 06567443
水を含ませたスポンジよりも細かいハンダカスは残り気味になりますが、コテ表面の酸化膜など汚れ成分の残りは少なくなる感じがあります。はんだ自動吸い取り器との相性が特に良さそうです。
- 用途:
- 無線機器等の修理
- 対象商品:
- 06567443
これは便利!今まではスポンジ状のクリーナーを使用していたが小手先を回す必要もなく簡単に綺麗に出来て重宝しており、この点では大満足しています。改善点としては、小手先を押し込むように使わないと、他の評価にもある本体が軽くて動しいてしまう欠点があるので、もう少し本体重量を上げる工夫が必要に思う。
- 用途:
- 電子部品の交換、修理
- 対象商品:
- 06567443
同じメーカのコテ台ハッコー633のスポンジの受け皿にピッタリのサイズでした。一体化させて使っています。
- 用途:
- 半田ごての小手先の清掃
- 対象商品:
- 06567443
今まで水を含ませたスポンジで小手先を清掃していましたが、この商品により、コテ先の温度を下げる事なく作業出来て快適になりました。
- 用途:
- 電子部品の半田付け作業
- 対象商品:
- 06567443
半田ごて先の清掃に使います。以前はスポンジに水を含ませたクリーナーを使用していましたが、清掃と同時にこて先の温度が低下してしまいます。この、こて先クリーナーは温度低下が起こらずに安定した半田付け作業を継続できます。半田付け歴50年で、出会った優れものです。
- 用途:
- はんだ付け作業
- 対象商品:
- 06567443
だいぶ前から愛用しています。
無鉛はんだ用に2個、有鉛はんだ用に1個の計3個を私の作業場で使用しています。
本体が軽いので適当な板材(100mm角程度)に両面テープで固定しております。(この辺は各自で工夫されると良いかと思います。)
- 用途:
- ACコード類への半田付け作業用
- 対象商品:
- 06567443
軽いのでコテ先を出し入れするとき不安定です、ネオジムマグネットを底部に取り付けて使用しています。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 半田コテ先のクリーニング
- 対象商品:
- 06567443
コテの温度が下がることなく、不要なハンダとヤニが除去出来るため
品質も安定するためとても良い商品でした。
- 用途:
- ソルダリング
- 対象商品:
- 06567443
丸形スポンジのコテ台にスッポリ収まるサイズ、スポンジを廃棄しこれに変更。
5回くらい差し込むとクリアになります、ハンダカスが散らばらないので重宝しています。
- 用途:
- ハンダごての清掃。
- 対象商品:
- 06567443
スポンジ式の水タイプと併用して使っています。
大きなハンダは水で落として先端が汚れると、これを使用しているが
とても便利で素晴らしい。もっと早く使用すれば良かったと思う。