はんだこて REDのレビュー

平均満足度 4.51 (85件のレビュー)
商品レビューを投稿する
はんだこて RED HAKKO(白光)
HAKKO(白光)
1,198 / 税込 1,318
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍) 【用途】電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
85件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社 中村 様2026-03-04
用途:
バイクメンテナンスの作業用

立ち上がりが早く実用温度まで思ったより短時間で上昇しました。先端のアタッチメントを交換できるので用途によって形状を変えられるのが助かりました。

株式会社中島製作所 様2026-03-25
用途:
機械のメンテナンス用

リピート品です。以前使用していたのも同じで、だいぶ錆が回ったので再度購入。問題なく使用できます。

2026-01-04
用途:
メンテナンス

非常に使いやすく、簡易スタンドも十分実用性があります。

2025-05-28
用途:
銅板加工
対象商品:
34944621

こて先が、熱による酸化せず熱伝導良く、作業がスムーズに出来た。

1人が参考にしています
2025-12-23
用途:
修理

迅速な発送とはんだこて RED異常がなくて、ありがとうございました。コンパクトで使いやすいです。スズキ軽トラのスピードメーターが経年劣化と寒冷により、液晶表示消えで、コンデンサ 交換で復活することを知り、修理で購入して、不器用では難しい些細な溶接で、長時間要して、かなり悪戦苦闘して、見た目はドヘタでしたが、このはんだこて RED使用でなんとかくっついてくれました。失敗の繰り返しでした。基盤を焼付したり、傷付けすると高額新品交換だから、超不安でしたが挑戦してみました。走行試験しましたら、なんとか無事に正常に液晶復活してくれて、やっと燃料切れの心配から解放されました。ただ、走行中にはんだこて RED使用でもハンダ取れそうな予感してます。不器用でははんだこて RED使用しても、超時間かかり基盤を焼付しそうで基盤破損が不安でした。

1人が参考にしています
2025-06-26
用途:
ハンダ付け修理時にしてます。
対象商品:
06175793

ハンダ付けで配線を付け直したり、
修理時に1つは持ってて良いと思いました。

2025-11-17
用途:
基盤の接着
対象商品:
09150032

簡単に作業をすることができました。購入して良かったです。

2024-04-22
用途:
DIY利用
対象商品:
06175793

従来の使用品が壊れてしまったために、こちらを新調しました。満足しています

1人が参考にしています
2024-01-19
用途:
ホーネストの置き去り防止取り付けの際に配線のハンダごて時に使用
対象商品:
34944621

使い勝手よい、コスパよいです。
車内で配線を取り付ける作業があったので
コードがもう少し長ければ尚よいです。

2024-04-26
用途:
もう5かいめ
対象商品:
06175793

ありがとうございます。
いつも通り安心ですね
助かりました

有限会社オ-ルドバイカ- 様2023-05-30
用途:
配線修理
対象商品:
06175793

ハンダゴテの使用中置き場にいつも困ってたので気配りが嬉しいです。

三木電機 様2022-10-07
用途:
電線類のはんだ作業
対象商品:
06175793

温度制御機能のあるのを色々使っていましたが、ほぼすべて壊れて手元にはなくなりましたが、一番最初に買ったこいつは先が曲っているけど使えています。はんだ作業もへったのでW数の違う安価で丈夫なのを数点持つことにしました。

1人が参考にしています
カラオケスタジオ USA 様2022-11-18
用途:
良いです
対象商品:
06175793

手持ちのはんたコテが壊れたので、購入してみました。
使い勝っても良いです。
付属のコテ台もおまけ程度ですが、使えます。

2022-11-10
用途:
半田作業
対象商品:
34944621

白光さんの半田ごては一流ブランドですから云う事無しです。
少しでも価格が安ければなおさら・・と言う事ですよね・・

2022-08-17
用途:
電子部品のハンダ付け
対象商品:
34944621

ハンダゴテの善し悪しの判断ができるほどのベテランではないですが、とても満足しています。

2022-03-11
用途:
コンデンサの交換時
対象商品:
34944621

30wで全く歯がたたずこちらを注文し楽々交換できました

1人が参考にしています
2021-04-22
用途:
バッテリークリップの半田付け
対象商品:
34944621

バッテリークリップに太めの線を半田付けするために購入しました。
熱くなるのも早くきれいに半田付けが出来ました。値段も手ごろで発送も早くて助かりました。

豊田精工株式会社 様2021-06-20
用途:
ヒューズの接着
対象商品:
09150032

軽くて扱いが楽なので女性でも楽に使えました。置き台があるのも嬉しいです。

2021-03-14
用途:
基板や端子の半田付け
対象商品:
06175793

端子をつけたが、温まるのも早くこて先もよく半田がなじんで使いやすい。もう一つ25Wを持っているので40Wにした。端子は基板より温度が高い方がやりやすいようだ。付属のこて台もちょっとは使える。

2021-04-25
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
09150032

軽くはんだを当てたいと思い安いのを探していました。