ヘキサゴンソケットのレビュー

平均満足度 4.86 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
689 / 税込 758
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-10-13
用途:
BMWのバイクの整備に使用。
対象商品:
39502547

ガタがほぼ無く 初め差し込む際に違和感を覚えましたが いざ力をかけて回してみると 回す力をロスしている感じが全くなく スムーズにネジを回すことができました。コマの外側のギザギザも 手で回す時に非常に使いやすくネジを緩めた後は手で緩めやすくとても使いやすいです。

1人が参考にしています
2022-01-17
用途:
自動車整備DIY
対象商品:
02178276

精度、強度とも安心して使えます。
大きなサイズのHEXは重要部位に使われることが多いです。
他社製品も良いですが、値段が安いのに安物ではない良い商品です。

霜浦製作所 様2021-03-28
用途:
オイル交換
対象商品:
02178303

デフオイル交換にしよう致しました。使いやすく良かったです。

1人が参考にしています
2020-10-27
用途:
自動車整備
対象商品:
02178303

トネ TONE (前田金属工業)のソケットですので間違いは無いです。精度も高いです。

2020-04-27
用途:
トラクターのドレンプラグ用
対象商品:
02178294

トラクターのオイルドレンの取り外しに使用、L型のヘキサゴンレンチセットにないサイズだったのでこのソケットを購入、ラチェットレンチも使用できるので、大変便利です。

2020-03-12
用途:
自転車のクランクボルト締め付けに
対象商品:
02178251

自転車のクランクボルトの締め付けトルクが[35N・m~50N・m」に指定されていて、トルクレンチは自動車のタイヤ交換用しか持っていなかったので、この差入角12,7mmの8mmを購入しました。クランク左右で2回しか使用していませんが問題なく締め付け出来ました。

2019-05-09
用途:
バイク等のメンテ時
対象商品:
02178312

バイク・車の整備をセルフで実施しているため、工具類が増えてしまいます。モノタロウさんにはいつも購入しお世話になっています。本製品も品質・機能・価格面でコスパが非常に高く満足しています。

2019-04-19
用途:
自転車メンテナンス
対象商品:
02178251

固着したロードバイクのペダルを外すのに使用しています。
アーレンキーでは外れないペダルもこれで外せました。

2018-11-21
用途:
オートバイ整備
対象商品:
02178303

12_14_17_19mm のヘキサゴンソケットはこのシリーズを使用しています。
良い点は価格、HEXの強靭さも問題無い。ソケット部と言うのかな?外側が薄肉なところが特に気に入って使っています。薄肉だからと言って割れる事も無く使用しています。
写真を見て再購入しましたが、現行モデルの写真では無いので早々に修正してください。
同じものが手に入ると思っていましたが、デザインが変更されていました。

1人が参考にしています
2018-09-22
用途:
機械整備
対象商品:
02178206

さすがTONE!2面幅がきっちりと出ていてナメることなくきっちり締める・緩めるが行え、トルクをガッツリかけても捻れることなく使えて重宝してます

2018-05-25
用途:
自転車メンテナンス
対象商品:
02178251

他よりも安く購入できたので助かります。
クロスバイクのクランクボルトをL字のヘキサゴンレンチで緩めようとしたところびくともしませんでした。そこでこのソケットとスピンナハンドルで回したらあっさり。自転車メンテナンスにおいて8mm以上のヘキサゴンレンチではトルク不足なので、ソケットの方が役に立つと感じました。
ヘキサゴンレンチは6mmまでのセットで充分かと。

大嶋クリップ 様2018-03-05
用途:
12.7-6
対象商品:
02178233

バイク整備でよく使う二面幅:6の差込:12.7のメーカーラインナップが意外に少なく、同品を買いました。

2016-12-13
用途:
品物の組み立て作業時
対象商品:
02178233

レンチじゃ、時間かかるけど,ラティエットハンドルをつかうので
作業がスムーズになる

胡蝶堂 様2015-03-19
用途:
タイヤ取り付け
対象商品:
02178294

カチオンと違い メッキですので すぐには 錆びないので すこぶる 良好です。硬質メッキでは なさそうですが 価格的に 仕方ないと思います。製品 価格 バランスよく メーカーの 信用あわせて 長く使うものですので 購入し 満足しています。

2015-05-18
用途:
ツールとして必要
対象商品:
02178312

トネ TONEなので問題無し

2015-02-06
用途:
シャフト調整
対象商品:
02178303

大きいサイズですので、置いていないSHOPも多く、
インターネットで購入でき助かります。
中華工具ではなく国内メーカーの工具ですので安心。

2014-08-03
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
02178233

信頼のメーカーなので安心して使えました、今のところ問題はありません。

サニー機工 様2013-03-18
用途:
キャップボルトの締め付けおよび緩め作業
対象商品:
02178276

とても使いよく」重宝しています

マルヒコ商店 様2011-08-02
用途:
機械のメンテ
対象商品:
02178303

強くて 扱いやすい

2009-07-25
用途:
車両のデフケースを留めるボルトの締付に使用
対象商品:
02178233

他社(海外)の同製品と比べてビットの強度が格段に高いです.Snap-onやコーケンさんと比べても遜色ないレベルなので,コストパフォーマンスは非常に高いです.

1人が参考にしています