ファミリーポンプのレビュー

平均満足度 4.30 (54件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所
16,980 / 税込 18,678
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。 【用途】工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
54件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-08
用途:
雨水用 排水ポンプの代替品として
対象商品:
02455022

排水ポンプ 3年前に20万位で2台取り替えたばかりなのに、先日の大雨で漏電して壊れました。
雨水用タンク3M×4Mのコンクリートに50cm位 雨水が溜まっている状態。
ホース 15m は、口に合うよう現物が来てから ホームセンターに買いに行き、一万ちょっと。このファミリーポンプの小さなボディからは想像出来ない威力です。
バケツリレーで夫婦で一日中作業していたのに、こちらの寺田ポンプで試してみると 30分で終了。
寺田ポンプ製作所 御中
貴社の製品の優秀さに感謝してます。そして、このお値段。感謝感謝。

3人が参考にしています
2022-06-16
用途:
風呂水のくみ上げように使います。
対象商品:
02455022

お風呂の排水を有効利用しようと考えて購入しました。使うのはこれからです。

2022-05-11
用途:
水槽の掃除
対象商品:
02455022

使い勝手が良い 重量も軽く作業性も大変良かった 基本的には清水での使用なので十分でした

2021-05-29
用途:
池の水循環
対象商品:
02455031

今までのものに比べて、出力は50Wと小さいですが、見劣りしません。省エネで満足です。

2020-11-09
用途:
強力です
対象商品:
02455022

ふろ水を洗濯機に組み上げるために購入しました。一般的なふろ水ポンプよりはかなり大きいですが、吸水力は強力で、あっという間に水が入ります。見張っていないとあふれてしまいます。時短になって助かっています。使い終わったら、本体をゆすってなるべく水気を切り、雑巾の上においています。これで長持ちすれば文句ないです。
それから、ふろのすぐ外に小さな畑があるので、夏の間は風呂場からホースで水やりもしました。強力なので遠くまで水が届き、これまた助かってしまいました。

2020-09-16
用途:
雨水タンクからの(タンク清掃を兼ね)散水用として使用します
対象商品:
02455022

雨水タンクホームダム250リットル用にも使用可能です。
吐出しの使用感は充分パワー感を感じさせるもので家庭用としては満足の性能と思います。
画像で白く見える取っ手箇所が可動とも思いましたが固定されているため吊るすような持ち方は上手に出来ませんでした。

2人が参考にしています
東京住宅サービス株式会社 様2020-08-14
用途:
施設雨漏りでの水抜き
対象商品:
02455022

吸い込みの勢いも思っていた以上に強く、助かりました。

千葉興産有限会社 様2020-06-07
用途:
ビニールプールの排水用に購入しました。
対象商品:
02455022

25mmホースと共に購入して使用してます。
かなりパワフルで排水が快適にできます。
音は静かです。
外装(ケース)、ホースの付け根等がプラスチック製なので衝撃には弱そうです。
25mmのホースは15mmの家庭用のホースと比べるとかなりゴツイ感じで丸めてしまうにもかさばります。
15mmの取り付け口も付いていますが、このポンプには、パワーを考えると25mm
で正解のように思えます。

1人が参考にしています
2020-05-26
用途:
畑で農作物への水やり
対象商品:
02455022

段々畑で貯水タンクより上に3段畑があり、水やりに苦労しておりましたが、ファミリーポンプ(SL-102)を購入してからはとっても楽になりました。落差は3段上まで4mほどで、タンクから畑の端まで30mほどの水平距離ですが、25mmのホースで十分な水量のです。
無理なお願いですが、送水先(手元)でポンプのオンオフができればいいなと思います。電源を切らなくても、送水だけで止めることができないものでしょうか?

1人が参考にしています
株式会社中島製作所 様2020-09-04
用途:
作業用
対象商品:
02455031

油を含んだ切削水の吸水に利用していますが、油分があるせいか寿命が早いような気がします。

1人が参考にしています
2020-07-21
用途:
農作業、水抜き
対象商品:
02455022

1年くらい回しっぱなしでも大丈夫!長く使えてお得!

1人が参考にしています
長谷川工業株式会社 様2020-07-18
用途:
水道の修理時
対象商品:
02455022

ポンプの大きさ(寸法)が対角線上に測ると図面での寸法より大きいでした。一番広い部分での寸法形状があると助かります。

1人が参考にしています
2020-05-03
用途:
畑の水やり
対象商品:
02455031

思っていたより配水能力が高かった。が水深が浅い場合の不安が残る。

有限会社 津守 様2020-01-11
用途:
風呂の残湯を洗濯に活用。子供用家庭プールの排水(庭への散水利用)。その他
対象商品:
02455031

ポンプ性能は満足。手元スイッチが欲しい。可能であれば、水量調節機能が欲しい(洗濯機への給水では、水量が多過ぎ)。もう少し軽量であれば、最高。

1人が参考にしています
2020-03-27
用途:
水を循環させる工作物に使用
対象商品:
02455022

非常にパワフルであっという間に入れ替えができます。

1人が参考にしています
2020-01-11
用途:
風呂のお湯を洗濯に使用
対象商品:
02455031

漏電ブレーカーの部分に電源スイッチを付けて、手元で入り切りができる様に改良すれば、もっと使いやすくなると思います。

2019-11-02
用途:
風呂のお湯を洗濯機に移す時に使用
対象商品:
02455031

最初は従来使用していたものよりもよりも、重いと家内は不平を言って
いましたが、吸い上げ能力が抜群によいので、現在は喜んで使用しています。

2019-10-25
用途:
断水時の給水作業(個人)
対象商品:
02455031

断水時に購入しました。一般家庭でお風呂の注水やポリタンクへの分注等に用いるにはこの大きさで十分に感じました。100Wの製品との価格差はわずかですが、車の12V電源でインバーターを用いるケース等を考えると消費電力は小さい方が助かります。

有限会社新星サウンド 様2019-09-05
用途:
子供用夏のプールの水抜きで使用してますプールが大きいので大変便利です
対象商品:
02455031

以前は、プールの底栓で水抜きでしたがベランダが水びたしでしたがポンプで撥水して植木に水やりが出来大変良いです

2019-02-27
用途:
池の水のろ過循環に使っています。
対象商品:
02455031

2017年の夏に購入しました。池のろ過循環に使っています。タイマーで一日5時間程度数回に分けて動かしています。何度か動かなくなりエンペラー周りを分解して清掃したら動くようになりました。
ポンプメーカーさんの製品ですので安心して使っています。吸上力も十分です。