足長Uボルトセットのレビュー
- 用途:
- 単管パイプとイレクターパイプを使用して藤棚等をつくるために使用
表題の事項を実施するためには有効に活用できました。ホームセンターの製品とほぼ同一の規格で、単価が安価でした。
- 用途:
- 単管パイプとイレクターパイプを使用して藤棚等をつくるために使用
表題の事項を実施するためには有効に活用できました。ホームセンターの製品とほぼ同一の規格で、単価が安価でした。
- 用途:
- パイプハウスの足元と金属杭の止めに
- 対象商品:
- 06584742
まだ使用していませんが、小玉スイカを空中栽培しているので、パイプハウスの足元と金属杭との止めに使用します、今までは結束バンドを使用していましたが、バンドだときつく締めても金属通しだと滑るので突っ張りが多く使用しなと揺れが止まらないからです、金属同士合わせてテストをした結果は小型のUボルトでも滑らずにキッチリ止まります、これで少しは手間は少なります、良い商品です。
- 用途:
- 単管を利用した棚作りやフェンス作りに
- 対象商品:
- 06584785
できれば平ワシャーとスプリングワシャーも付いたセットが欲しいです。
ご意見ありがとうございます。
- 用途:
- 屋上フェンスに菜園支柱を固定するために使用しています。
- 対象商品:
- 06584767
今までは、紐で支柱をフェンスに固定していましたが、足長Uボルトセットに替えたことで、しっかりと固定できるようになりました。
- 用途:
- マフラークランプ
- 対象商品:
- 06584794
インチサイズのマフラークランプ製作材料として購入。ネジ部の強度もあり強目の締め込みにも耐えられます。
- 用途:
- アンテナ設置に使用
- 対象商品:
- 06584767
屋上へのアンテナの設置に使用。
パイプのサイズが色々で、サイズ合わせが大変です。
サイズが揃っているので助かります。
- 用途:
- 八木アンテナをマストに装着
- 対象商品:
- 06584751
自作八木アンテナをマストに装着するために使いました。アンテナのブームに二つ穴を開けるとき、間隔がずれてしまい、ヤスリがけが必要でした。それから、マストの径にもぴったり合う必要があり、ボルトも短いとマストをくわえられません。日曜大工には意外と難易度の高い部品です。
- 用途:
- 安全装置取付け
- 対象商品:
- 06584742
以前のレビューに「ラベルが剥がしにくい」とありましたが、きちんと改善されていました。とてもきれいな状態で取付けが出来ました。
- 用途:
- 防風ネットを張るための極太鋼管杭を家の周囲のフェンスの角柱に取り付けるために使用しました。
- 対象商品:
- 06584751
直径26mmの鋼管パイプにピッタリとはまり、フェンスの柱にしっかりと固定できました。まさに、このために作られたのかと思うほどベストフィットのUボルトでした。唯一の問題点は、一つ一つに貼られた粘着シールをはがすのに苦労しました。アルコールなどの有機溶媒でも容易にはがせない接着剤が使われていました。この点を改善していただければ幸いです。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。