Uボルトセット(ステンレス)のレビュー

平均満足度 4.42 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Uボルトセット(ステンレス) WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)
299 / 税込 329
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
FUKUSI美装JUNNY 様2026-01-06
用途:
雨除け版

つくりも丁寧で取り付けやすかった。お客さんもきれいだとお褒めの言葉が

2025-08-23
用途:
ベランダのフェンスにポールを固定する
対象商品:
03375391

取り扱いは簡単で使いやすいかった。できれば同じピッチで長いサイズがあれば良かったです。

株式会社NTシステムズ 様2022-06-30
用途:
センサーの取付
対象商品:
06584663

取り付けるセンサーが外国製品のためなのか、Pの寸法が合うのがなかなかなくて苦労していたところにこれがあったので助かりました。

2021-02-20
用途:
鋼管ディスプレイ補強
対象商品:
06584636

プレートはルーズホールの2ミリ厚でした。いつもながらにUボルトを選定する時は悩みます。当該Uボルトは鋼管外径がインチサイズからの設定なのですが、歴史的背景がわからない人は選定難しいです。インチサイズ系だからナットも1/4,もうM6で製作でも良いのでは?と思います。落としたらインチサイズの1/4サイズのステンレスナットを探さないといけない。確かにモノタロウシステムならインチサイズも簡単に入手できるようになりましたが、なんとかならないものでしょうか。

1人が参考にしています
2020-09-15
用途:
バイクへのキャリアステーの取付
対象商品:
06584645

一般用途で使用しましたが、制度は十分でフラット金具もバリとかはなく断面は滑らかで品質が良かったです。欲を言えば、径ごとにネジ部の長さの種類が豊富ならより有難かったです。

1人が参考にしています
2020-09-13
用途:
Φ5cmポールへのアンテナマスト台の取り付け
対象商品:
06584663

特に問題なく使用できています。
もう少し安くなれば言うこと無しです

2019-04-14
用途:
グレーチング盗難予防(個人宅・時間稼ぎ)
対象商品:
06584636

グレーチングの盗難予防として、着脱性テストに1セット(様子見で)購入。
◎:安価で質感良好。
◎:サイズも多彩なうえ詳細寸法も公開頂け、選択しやすく、購入失敗が防げるので助かる。
△:ねじピッチの関係で、回転防止ナット類に交換しにくいのは当初よりわかっていたが、
やはり残念。

2019-04-27
用途:
配管固定
対象商品:
06584636

良く悪くもなく普通です。モノタロウブランドでもっと安価でmmねじのものはできないのでしょうか。

2018-05-31
用途:
電気工事のボックスの固定時
対象商品:
06584645

ワッシャーとスプリングワッシャーも付属だったら尚良い。

2015-11-27
用途:
ベランダ発電用設置部品
対象商品:
06584627

3個購入して届いた物を見たときに違和感を感じたので、ノギスで測ってみると各部のサイズ差が結構ありました。
ナット側の先端部で最大1.4mmの個体差があり、それ以外の各部にもサイズ差がありました。
さらに言ってしまうと商品説明ページ掲載の寸法と1mm以上違いが有ったり、
製造規格上では許容範囲なのかもしれませんが管理がずさんなのでは無いかと思いました。
調整してギリギリ使えそうなので使いますが、残念でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし、申し訳ございませんでした。
表記につきまして、今後の参考にさせていただきます。
よろしくお願い致します。

パナソニック溶接システム株式会社 様2014-04-14
用途:
商品展示の設営
対象商品:
03375382

品質、納期に満足してます。

2人が参考にしています
2013-04-02
用途:
物干し竿の固定用
対象商品:
06584654

ステンレスのため錆びないので、メッキ製に比べ見栄えが良いまた、交換しなくてすむ。

3人が参考にしています