銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形のレビュー
2025-07-19
- 用途:
- 200v電気配線
ビニルキャブタイヤ丸形コードにこの端子を圧着し差し込み型電線コネクターに接続し配線しました。配線が簡単に短時間で完了しました。
1人が参考にしています
2025-04-03
- 用途:
- 電気工事
電気工事に使用しています。
ニチフ制だけあって、品質的に問題ありません。
2019-07-23
- 用途:
- 玄関照明スイッチの増設に
- 対象商品:
- 66086028
玄関照明スイッチを増設するため、3路スイッチとペアで購入しました。
つなぐ電線が「より線」だったため、直接配線できず、この端子を圧着して
接続しました。絶縁は圧着部に熱収縮チューブで処理しました。
予定通りに配線でき、期待通りの動作になりました。
3人が参考にしています
2019-05-21
- 用途:
- 端子間が凄く狭い端子台にケーブルを接続する時に、この圧着端子を使用して配線している
- 対象商品:
- 11086573
端子台への配線が直接細線で配線するより、すっきりして確実に締まるので作業性も良く信頼性も確実である。
2019-05-11
- 用途:
- 配線工事に使用
- 対象商品:
- 66086028
モノタロウ製品は入り数が多かったが、本製品の入り数が少なかったので、モノタロウ製品と同サイズをテストの為ため購入した。 目的は果たせた。
1人が参考にしています
2018-08-26
- 用途:
- ソーラーパネル電源
- 対象商品:
- 11086582
ソーラーパネルからのケーブルをコントローラの端子に接続するのに
ケーブルの被服を剥いて芯線を直接接続していましたが接触不良?が
あり本品を使っていますがバッチリ接続できています。
ケーブルの3.5sq、5.5sq共に丁度良いサイズでした。
1人が参考にしています
2018-05-10
- 用途:
- 自動火災報知設備の修理
- 対象商品:
- 11086573
今の機器は0.9か1.2mmの単線を差すタイプであるが,古い機器は撚り線を使用しており,変換するのに便利である。
圧着部に絶縁キャップがあればなお良い。
1人が参考にしています
2015-10-27
- 用途:
- サンスイのアンプのスピーカーターミナル用に
- 対象商品:
- 06632272
通し穴があいているターミナル全般につかえます。その意味ではY字よりも汎用性が高いです。
1人が参考にしています