PN55のレビュー

平均満足度 4.59 (80件のレビュー)
商品レビューを投稿する
PN55 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
699 / 税込 769
水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。 【用途】錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆
80件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-05-31
用途:
機械・金属部品のメンテナンス
対象商品:
02445247

防錆浸透潤滑剤は長年ペネトンAを使用していますが、今回PN55を試してみました。
結果、必要十分な性能で、水置換性もある非常に優秀な防錆浸透潤滑剤でした。
ただし、固着したボルトを緩めるなど浸透剤としての能力はペネトンAがずば抜けて優秀です。
今後はPN55と使い分けることでペネトンAの使用量を減らし、コストを抑えることができそうです。

1人が参考にしています
株式会社遠藤製作所 様2020-06-04
用途:
現場からの要望により
対象商品:
02445247

現場からの要望により購入
類似品も多々ありますが、この商品がベスト!だそうです

1人が参考にしています
有限会社三和自動車 様2020-08-24
用途:
ネジ緩め時
対象商品:
02445247

ノンシリコンの為、塗装時でも安心して使用出来ます。

株式会社オーレックス 様2020-02-14
用途:
マシンメンテナンス用、金属資材の防錆用
対象商品:
02445247

利用し始めて何度かリピートしてきたが、定番化してきている。
ノズル切り替え式で、大容量、塗布後に時間経過しても粘性が大きくならない。
最近は量販店でも見かけるようになってきたが、箱買いするので今後も利用します。

2020-02-10
用途:
潤滑剤

某有名メーカーの様に、油臭さの様な刺激的な匂いが無く良いです。ノズルが無くなる心配もなく愛用しています。

有限会社関口 様2019-11-01
用途:
機械修理
対象商品:
02445247

やはりこのての商品は、ねじが緩んでの価値なので再購入です。また、ノズル等の使用性もよかったです。

2019-09-21
用途:
結局のところ
対象商品:
02445247

常時固定品であれば、色々有りますが、携行機会が多い場合はノズルが一体式が絶対にお勧めです、しかも国産品で使用感も間違い有りません。

泉山興業株式会社 様2019-12-06
用途:
建設機械修理時のボルトメンテ時
対象商品:
02445247

スプレーパイプが収納してあるので、邪魔にならず非常に使いやすいです。

2019-09-07
用途:
ネジ等の緩め時や締め付け時の潤滑スプレーとして
対象商品:
02445247

スプレーノズルの使い勝手がいいので購入した無くす心配もない。モノタロウブランドもこの機構を使えばそちらに買いえるのですが。

3人が参考にしています
2019-07-22
用途:
機械メンテ時
対象商品:
02445247

収納性の良いノズルとコスパ・使い勝手が良いです
皮膚に付着しても油っぽくない点もGood!

2019-06-03
用途:
機械整備時
対象商品:
02445247

ノズルが他社のにくらべてとても使いやすい。
1箱24本入りの割安な注文コードの設定もあるとありがたいです。

株式会社川村製作所 様2019-05-06
用途:
仕上げ作業など
対象商品:
02445247

多少高いですが、普通のスプレーの吹き出しと細いノズルでの吹き出しと ワンアクションで変更できるのがとても便利なため、結局これに戻ってしまいました。
品質も勿論いいです。
これで値段がもう少し安くなれば、星5つ!

2019-05-12
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
02445247

ホームセンターには無い商品で、モノタロウ様から購入で助たかります。コストパフォーマンスも最高でまた購入したいと思います。やはりノズルの使いやすさは最高です。(個人的)

2019-04-20
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
02445247

ノズル一体型なのでノズルをなくす心配もなく使いやすいです

2019-03-01
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
02445247

ラスペネの代わりに購入しました。今のところ問題なく使っています。価格も安いので気兼ね無く使えます。

2019-01-05
用途:
機械整備

ノズルの形状・収納性、錆びついたネジ・摺動部分への効果は他の方のレビューと同じで満足しています。ただ最後あたりで45度傾いているとガスだけ出て液体が出ない。正立、倒立、水平にすると出る。そのあたりが不満です。

1人が参考にしています
わだ歯科医院 様2018-12-17
用途:
車の整備の潤滑など
対象商品:
02445247

固着したネジを緩める際にラスペネ代わりに使用しています。
また潤滑剤として使えるので556の代わりとして。
噴射ノズルがつかいやすいのでオススメです。

バイクハウスWAO! 様2018-08-09
用途:
整備作業全般
対象商品:
02445247

当方ではPN55とwako'sのラスペネを併用(どちらも2wayノズルが劇的に便利)。コスパに優れるのでPN55を作業全般で使用して、ここぞという所にはラスペネを使用。ラスペネの噴霧状態(ビューっと直線的に出る)が何となく嫌いなのでPN55の使用率のほうが高い。他製品であれば同社のペネトンも使いやすいがコスパでPN55の勝ち。WD-40も良い商品だがノズルが使いづらかった。なのでPN55とラスペネが必需品です。

3人が参考にしています
2018-11-09
用途:
金属の防錆
対象商品:
02445247

コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。
可動式のノズルがセットされているので、
すぐに使えて、使用後はノズルが邪魔にならないので便利です。

株式会社玉吉製作所 様2018-05-09
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
02445247

他社製品を使ったこともありますが、これが一番よい。
使いやすいし、匂いがない。