ARケミカルセッターSUPER LL APのレビュー

平均満足度 3.59 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成
旭化成
359 / 税込 395
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。 【用途】コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-03-13
用途:
作業
対象商品:
37131062

安定の使用感。箱買いだと使用期限があるので残ってしまうこともあるがバラ売りしてくれるのは有難い。

1人が参考にしています
2023-09-03
用途:
タンク据付
対象商品:
37131062

商品についての感想は無いですけど、ケミカルアンカーは、打ち込みよりかくはん系の方が使いやすい

オルガノ株式会社 様2023-08-02
用途:
盤据え付け
対象商品:
37131044

問題無く使用できました。また、即納していただきありがとうございました。

1人が参考にしています
2021-03-13
用途:
基礎工事
対象商品:
37131044

施工が簡単で、硬化時間も短く使いやすい製品です。やすいのと信頼できるメーカーなのでいつもこれを使います。★

2人が参考にしています
マツバラ工芸 様2023-04-16
用途:
階段の取り付け時
対象商品:
37131026

鉄骨階段を取り付ける際に、このケミカルアンカーを使用しました。
作業的には問題ありませんでしたが、もう少し硬化時間が短縮出来ればありがたいと思います。

2021-09-21
用途:
ブロッツク組積作業
対象商品:
06585336

ARケミカルセッターSUPER LL AP使いやすかった

2022-08-16
用途:
FRPタンクの固定
対象商品:
37131062

商品には何も不満は有りません。
梱包が簡素過ぎて10本のうち2本が破損して液が出てしまい使用できなかった。
梱包を改善していただきたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
別途対応させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184
お客様のご指摘は、担当部署に申し伝えさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

有限会社九機 様2022-12-10
用途:
機械設置
対象商品:
06585354

1箱20本入り注文しました。商品到着後、臭いがしたので開けてみると、20本中5本破損していました。緩衝材はしてありましたが簡易的で隙間だらけでした。以前に注文した時も破損していました。割れ物なので、もう少し丁寧な梱包をお願いしたいものです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。改善に努めて参ります。

2022-11-16
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
37131062

商品到着後開封したところ4本中2本が破損してました。梱包としては、それぞれをプチプチに入れてありましたが段ボール内に他の商品が同梱してあり多くの隙間があった為輸送中に破損したのではないかと考えられます。商品は本体が薄いガラスの容器のため梱包については細心の注意が必要だと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

2021-02-28
用途:
自宅アンカーボルト追加
対象商品:
37131062

施工が簡単で短時間でアンカーボルトを追加できるのはありがたいです。

2020-08-03
用途:
機械据付ケミカルアンカー打設
対象商品:
37131062

溶着性も良く、使い易い。初心者には良い。深めの穴繰りに適合したドリルを使用のこと

2022-04-26
用途:
機械据付
対象商品:
37131062

購入した数の半数以上が割れて液漏れしていました。
もうちょっと梱包方法を改善されてはいかがですか。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。ご指摘の件は担当部署に申し伝えさせていただきます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

2022-04-09
用途:
後打ちアンカー用
対象商品:
37131062

ボルトと一緒に購入し、梱包もされていましたが
受け取った時点でガラスが割れており使えませんでした。

MonotaROからの回答

この度は大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。担当部署に申し伝えまして、事故防止に努めさせていただきます。よろしくお願いいたします

2016-04-02
用途:
架台の固定
対象商品:
37131026

以前から使用していたので特に問題ない。

2020-05-03
用途:
コンクリートアンカー固定
対象商品:
37131062

以前使用したことがある製品。
全く問題なく使用することができました。

2019-04-30
用途:
差筋用
対象商品:
37131087

差筋用に指定してあったので購入しました。普通に使えました。

2017-11-23
用途:
機械設置
対象商品:
06585345

使用期限3か月前の商品でした。在庫を考えて20本入りを買ったのが失敗でした。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

株式会社ミライト・ワン・ネクスト 様2014-08-04
用途:
コンクリートへアンカーボルトを固定する
対象商品:
37131062

製品には満足しています。
梱包がイマイチのため2本使い物にならなかった(割れていた)
輸送事故と思われる
ガラスで出来ているのでもう少し気を遣った梱包にしてもらいたかった

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2008-03-25
用途:
アンカー用
対象商品:
06585345

安価で大変満足しています

2014-08-29
用途:
穴が大きすぎた時に使用します。
対象商品:
37131026

結構がちがちに固まります。