ラストリムーバーのレビュー

平均満足度 4.31 (84件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラストリムーバー 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
1,098 / 税込 1,208
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品 【用途】鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
84件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社大正自動車 様2017-10-12
用途:
ベアリング錆

錆で固着のベアリングに一晩漬け置きで、翌日錆も取れ回るようになりました。本来は漬け置き禁止ですが緊急作業で試した結果すごい威力でした、

1人が参考にしています
2021-03-21
用途:
編機の針の錆取り
対象商品:
03333172

使い方が下手だったのかもしれませんが塗ってしばらくしてもあまりよく錆が」取れませんでした。
又試してみます。

2018-05-25
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
03333172

潮風に当たる付近を走っているのでたまにメンテナンスでさび取りしていますがあきらめていたネジ類が見事に復活します。おすすめです。

2人が参考にしています
2017-12-06
用途:
タンクの錆取り
対象商品:
03333172

使用用途が合っていなかったのもあるかもしれませんが、期待ほどサビ取り効果も、サビ防止効果もありませんでした。

1人が参考にしています
2017-10-19
用途:
バイクのメンテナンスなど
対象商品:
03333172

経年でサビついたナットやボルトのサビ落としに購入したのですが、刷毛で塗布では効果が限られます。やはり車体から外して漬け込みが要りますね。

2017-08-25
用途:
車パーツのサビ落とし
対象商品:
03333172

コスパ良いと感じました。
気持ちもう少し安いと良いですね。

オールマリン 様2017-06-07
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
03333172

機械の部品の洗浄用に使っています。長年使っていますが長時間漬け込みすると金属の色が変色するトラブルが1度有りましたが、現在は有りません。

2017-03-02
用途:
メッキマフラーのさび落とし
対象商品:
03333172

メッキ表面を脱脂してからペーパータオルを巻きつけ、この商品をしみこませてからラップして放置すれば、さびがきれいに取れます。ただ、メッキ表面が曇ったようになりますので、さびのないところには商品が触れないようにします。

2人が参考にしています
2018-08-05
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
03333172

錆の部分に塗布すると、速やかに細かな泡が立ち化学反応を起こしているのがわかる。薬液は、浸透性があるので、細かな凹凸がある部品の錆に適している。反面、液だれしやすいので、作業環境に注意。平たい部分の錆取りは、樹脂製の小皿に薬液を取り、歯ブラシなどで塗布するのがよい。その場合、液が飛び散ることがあるので、目や皮膚、衣服に飛ばないように注意が必要です。錆が酷く、盛り上がっている部分は、取るのにやや時間が掛かるので、そのような部分は、ヤスリなどで予め取り除いて作業するのが、効率良い。薬液は、酸性度が高いので、作業時は、換気とゴム手袋は必須です。

4人が参考にしています
2018-05-03
用途:
放置工具のリフレッシュ。
対象商品:
03333172

10年以上 高温多湿/一時期雨漏りもあった車庫で放置され、
錆で固まった多数の電機設備用 及び 自動車整備用工具、
電動工具本体金具や刃先、手持ちの切削工具等を、
新品以上に快適な状態にまで回復出来た。
使ったのは この製品とモノタロウ シリコンスプレーの他は、
ウエスのみ、ブラシすら使っていない。
商品の説明には、刃物には用いない様記述があるのだが、
錆で動かないのでは使う術もなく・・・
ダメ元で敢えて、原液に一晩浸け置いて対応。
その多くで、表面処理が無に帰してしまったようだが、
この製品とシリコンスプレーで必要な防錆効果は得られた。
コレにより、処理した 20年以上前の工具は全て復活した。
此度の成果には非常に満足している。
ただ、今 気になっている点としては、他社製品との差だろう。
具体的には、鈴木油脂工業の液体サビ落とし と結果に違いが
無いのなら、容量と価格面で選択肢となるか疑問が残ると云うコト。
まだまだ処理を要する工具が相当数が残っているだけに、
これを追加調達するのでは、容量的に出費がかなり痛い域(´ヘ`;)
リピートするか 切り替えて診るか、明確に比較したデータや
レビューが無いだけに 悩ましい処・・・

2人が参考にしています
2016-12-07
用途:
自転車の鉄製チェーンカバーの錆除去
対象商品:
03333172

先ずは、スチールウールを用いて、こびり付き、盛り上がった錆の塊を落とした。
本品を原液のまま刷毛で塗り、ラップで包んで、数時間置いた。
ラップを外すと、着れ院金属色となっていた。

1人が参考にしています
2024-11-15
用途:
さび落とし

浸け置きでの効果はあまり感じないが、ブラシで擦るとしっかり落ちます。
錆が落ちるとニオイがあります。

1人が参考にしています
BONSAI MOTORCYCLE 様2018-09-14
用途:
塗装作業
対象商品:
03333172

塗装前の錆び取りに使ってます。容量が多いのでありがたいです。

大滝オートサービス 様2024-01-05
用途:
作業時に使用
対象商品:
03333172

錆落とし液としては、他社製品とは違い錆が紫色にならず、透明ですが錆は思ったように落ちました。

2人が参考にしています
2016-04-24
用途:
二輪車のボルトのサビ落としに
対象商品:
03333172

浸け置きで使いました。入れた瞬間からシュワシュワ始まり、5分足らずでキレイな銀色になりました。
多少油がついた ボルトにも効果アリ。100ml程の蓋付きボトルに入れいつでも気軽に浸けれるようにしています。

1人が参考にしています
2022-11-13
用途:
バイクのレストア
対象商品:
03333172

さび取りのゲルよりさび取り能力弱くてこれはちょっと使えない
呉工業の信頼が1減った

1人が参考にしています
2022-05-04
用途:
錆取りに
対象商品:
03333172

古い金属パーツの錆取りに使用しています。とても強力で長時間着けっぱなしですと逆に錆が進行して使い物にならなくなるので注意が必要です。

1人が参考にしています
サンダーレーシング 様2015-08-27
用途:
部品の錆落とし
対象商品:
32987437

原液なら軽いものなら数分で、かなり膨らんだ錆でも数時間から一昼夜付け置きで完全に除去できます。
他社製品も使用してみましたが、こちらの品が価格、量、扱いやすさを含め、もっともよいと感じています。
希釈しても時間がかかるだけで、しっかりと錆を落としてくれるので満足しています。

2人が参考にしています
浅沼商店 様2021-08-19
用途:
錆落とし
対象商品:
03333172

ネジの錆取りに使いました。
液に漬けて使えば綺麗に落ちます。
塗って使う場合は塗った後ティッシュ等で覆えば落ちます。

1人が参考にしています
2015-09-07
用途:
真鋳仏具の錆磨き
対象商品:
03333172

すごいの一言。長年ほったらかしの仏具が見違えるようにきれいになりました。試しに試みたので水で薄めて刷毛塗りしましたが、見る見るうちに錆が取れ、水拭き後真鋳ポリッシュで吹き上げ、5-56にて仕上げです。

1人が参考にしています