導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303のレビュー
光沢があります。
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。
UL規格認定品です。
File № E56086
難燃性 UL510 Flame retardant
【用途】電磁波シールド。
ケーブル、コネクタのシールド。
静電気除去、 アース取り。
ハウジングのシールド。
電極の固定。
2016-11-08
- 用途:
- 自動車の静電気除去
- 対象商品:
- 48945416
このメーカーの商品は除電に最適。アルコールで清掃してから貼れば糊の粘着性も問題ない。他社品で「導電」なのに表面だけ導電で糊に導電性能が無いものが有るので注意。仕様をよく確認してから買いましょう。モノタロウさんは品薄なのに値段も頑張っているので助かります。
2019-05-10
- 用途:
- 帯電防止用
- 対象商品:
- 48945416
他類似品は使った事が無いので判りませんが、粘着剤はしっかりしてますね。良くあるシナ製テープの粘着剤は溶けてベタベタになったり剥がれたりでろくなことがありません。
1人が参考にしています
2016-11-27
- 用途:
- 今流行りのアルミテープはりはり
- 対象商品:
- 48945416
細さが良い感じです。
目立たないように張ることが出来るので良いです。
5cm幅のものは大きいので加工が必要ですが、これはそのまま切って貼るようにしています。
2017-03-01
- 用途:
- 車のライトチューン
- 対象商品:
- 48945416
トヨタ純正ののアルミテープ チューニングをやってみようと思いましたが
純正は高価なので、導電性のあるこのテープを使用しました
軽自動車で試したところ 振動が減り驚きました
2015-12-04
- 用途:
- 専門器材のメンテナンス用。
- 対象商品:
- 06393807
専門器材会社のメンテナンス用に比べ、アルミ強度の弱いところが気になりましたが、
今のところ不具合は出ていないので暫く使用してみることにしました。
2013-04-03
- 用途:
- 部屋の中のアース取りのため幅木上に使用
- 対象商品:
- 48945416
アース取りのコンセントがないので幅木に貼り付けて使用しました。ギターアンプのローノイズが見事に解消。施工も簡単で満足しています。