ストレートシャンクドリルのレビュー

平均満足度 4.46 (39件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)
NACHI(不二越)
2,698 / 税込 2,968
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 【用途】軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
39件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-09
用途:
SCM435材の穴あけ用として

径が細く長い穴あけに使用しているために油も高いものを使い本当に気を使いながらやっているがどうしても折れてしまう。
これは0.5の穴を10mm以上開けているから致し方の無い事で5個10個開けられれば上出来くらいの消耗品として使用しているがこれだけの条件下でよく切れ味を保ってくれている。
ちょっと力を入れすぎるとドリルが折れるような加工なので割り切って使うしかないがNACHIのドリルはそんな加工にも十分こたえてくれている。

有限会社辰野製作所 様2025-06-26
用途:
木製品穴あけ

針金を通す穴を開けるのですが、針金の太さがロットによって多少違っているので、0.05刻みの商品展開は非常に役立っています。

2023-04-01
用途:
ピアノ線用
対象商品:
08660617

ピアノ線金具の部品加工に、使用してます。モノタロウブランドがあったら、注文します。

有限会社 イーストニューハッピーカンパニー 様2021-08-02
用途:
電線へ半田付けした後の径寸法の確認治具の作製
対象商品:
08660802

いつもモノタロウさんにはお世話になっています。
お客さんから電線の半田付け後の径寸法がφ1.25未満である必要があると要求をされたので確認治具を作るために購入をしました。
製品は問題なく使用できました。
誤差も私には問題のない仕上がりでした。
今は目的を果たしてしまったので、残った10本を何に使おうか頭を悩ませています。
ドリルコレクションが増えました。
お客さんの要望に答えられたので一先ずホッとしています。
ありがとうございました。

2022-02-18
用途:
穴あけ時
対象商品:
06589807

いつも使っています。たくさん入っているので折れた時も安心です。

1人が参考にしています
2021-03-10
用途:
金属加工--穴あけ
対象商品:
06589457

硬度の高い金属に対応する事もある。
この為、ずっとNACHIを使用している。

2人が参考にしています
2020-09-18
用途:
鉄道模型の製作
対象商品:
06589353

鉄道模型の手摺り取付けに使用します。近所のホームセンターには、1φ以下は置いてないようです。助かりました。ありがとうございます。

1人が参考にしています
2020-08-19
用途:
鉄道模型真鍮工作用
対象商品:
06589344

0.05mm単位で必要なのでこのようなラインナップは本当にありがたいです。

株式会社須藤オルガン工房 様2019-05-24
用途:
穿孔作業
対象商品:
06589484

NACHIの製品は良くて当然と思っている、今回も期待に反することはなかった。

1人が参考にしています
株式会社BLUECLIFF 様2018-12-20
用途:
スキー取付時の穴あけ
対象商品:
06589983

耐久性、切れ味とも大変よく、何度もリピートしてます

ドミナント 様2018-01-20
用途:
掃除
対象商品:
06589405

少々変わった用途ですがリューターに取り付けてはんだ吸い取り機の穴掃除に使っています。10本セットも助かります。業務なので大変に重宝してます。

2017-11-29
用途:
プライベートの趣味
対象商品:
06589292

価格以上の性能があり切削能力も高いので重宝する。10本入りなので凄く便利。

2017-03-31
用途:
鋳造素材の穴あけ加工に使用
対象商品:
06589877

輸入品との比較で浅い穴の場合はさほど差が有りませんが深い穴加工時に差があります。

2017-10-29
用途:
穴開け作業
対象商品:
06589554

ドリルには,いつもNACHI製を購入しています.作業に何ら支障はありません.

2017-08-27
用途:
機械加工用
対象商品:
06589493

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

2015-09-10
用途:
鉄道模型つくり
対象商品:
06589353

NACHIの商品は工作の必需品なので少しでも安く買えるとありがたいです。

1人が参考にしています
2016-02-09
用途:
鉄道模型製作
対象商品:
06589353

この製品を長らく使用している。0.3,0.4、0.5等含め、切れ味も鋭く、刃の粘りもあって重宝している。

2人が参考にしています
2015-01-13
用途:
鉄道模型工作
対象商品:
06589335

切れ味はバツグンです。

1人が参考にしています
2015-03-15
用途:
ピンを入れるための穴あけ
対象商品:
08661423

もう少し強度がほしいです。研いでは使用しています。

1人が参考にしています
2021-09-28
用途:
転造タップの下穴加工
対象商品:
08662446

ネジ転造加工後の内径寸法を管理するために、半端な寸法の刃径のドリルが必要でした。