ステンレス+皿木ねじのレビュー
- 用途:
- ネジとしての仕上がりが良い。
カーテンレール取付時に使用しました。インパクトで締めた時のしっかり感が良かったです。ステンレスにしたし、錆び難くて良いと思います。
- 用途:
- 軒下に防犯カメラのケーブルを配線するため
軒下に防犯カメラのケーブルを配線するため、錆防止ができるステンレスネジを使用しました。安価でよかったです。材質も問題ありませんでした。
- 用途:
- 屋外での使用
- 対象商品:
- 05516865
屋外木部での使用。
メンテナンスを考えると、さびにくいステンレスが良いかと思う。
木ねじなので、精度を気にすることも無いし、安価なのは良い。
- 用途:
- テレキャスターブリッジメンテナンス
- 対象商品:
- 05516682
テレキャスターのブリッジを止めているビスが,錆びて
しまったので,このステンレスネジに交換しました.
M3.1×20 or M3.1×18 というサイズが,ホームセンターなどには
置いていないので,とても助かっています.
- 用途:
- 木製花台の制作時
- 対象商品:
- 05516804
屋外に常設の花台を作製する際に、雨水、水やり等で濡れても錆び難いステンレス製なので使用しました。以前にもベランダの15mm厚ヒノキ材の床板を固定する際に、このタイプの製品を使用して好結果だったので今回もリピートで購入しました。
- 用途:
- 介護用の階段手摺取り付け
- 対象商品:
- 05516716
インパクトドライバーでしっかりと深くねじ込むので、一度なめてしまうと没ですが、食いつきも良く、安心して作業できました。
- 用途:
- 合板材を用いた工作
- 対象商品:
- 05516673
ネジ穴が潰れることがなく錆びないので、自分で製作する装置のネジ類はすべてステンレス製を採用しています。本製品はノーブランドですが、品質に何ら問題はありません。
- 用途:
- 桧材に金物を留めるのに使用した
- 対象商品:
- 05516637
この径で16mm以上のネジがないのは、打ち込みでネジ頭を壊してしまうからだろうと思う。下穴を開けて、かつ事前に20個ぐらいネジ頭を潰して練習したおかげで本番はなんとかうまくいった。180本も入っているので余裕を持って練習できたおかげだ。あともうすこし精度が上がれば☆☆☆☆☆だ。(安い)値段だから言いにくいが、ネジ頭のブレが若干ある。
- 用途:
- 木製製品の組み立て用
- 対象商品:
- 05516612
リピートです。全く問題なく使用しております。
まとまった数が必要になりますので、
今後も継続して利用するつもりです。
- 用途:
- 木材・金属板の固定
- 対象商品:
- 05516725
比較的よく使うので、この際にまとめ買いしました。しばらくはホムセンに走らなくてもよさそうです。コスパもよいと思います。
- 用途:
- 木工作業時使用
- 対象商品:
- 05516637
小型丁番取り付けや、小部品取り付け時使用の為購入しました。ホームセンターと同等価格ですね 買いに走る手間考えればいい買い物です。
商品には不満なし
- 用途:
- 蝶番の固定
- 対象商品:
- 05516673
一度使ってみたいものの、掲載写真が3.8×20になっているため躊躇っています。
現物の写真を使用してください。
このたびは、誠に申し訳ありませんでした。商品情報でご確認いただければ幸いです。