六角ボルト(ステンレス) 半ねじのレビュー

平均満足度 4.26 (110件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂
大阪魂
179 / 税込 197
110件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-30
用途:
家庭内機器の欠品ボルト代用として

様々な規格が用意されていて、目的のサイズ等を簡単に購入することができた。物自体も問題なく使用できており不満はない。

1人が参考にしています
2026-03-21
用途:
ステンレス六角ボルト

ステンレス素材の角パイプの取付用ボルトとして購入、ザビてはいけない商品の取付なので、このボルトを使用問題なく取る付けられました。強度も問題なく見た目も切れに仕上がりました。

バイク佐藤 様2025-10-27
用途:
50年前のエンジン部品として使用

長さとか、同サイズなので、バフ掛けして、使用中頭部12mmだと更に助かります。

2025-12-22
用途:
作業

メーカー品と変わらず劣らすで、大変に便利に使用しております。

2025-07-17
用途:
フランジ用のボルトとして使いました。

ボルトの品質には問題有りません。
少量で販売して頂けるのはうれしいです。

2025-04-25
用途:
機械メンテ用
対象商品:
42255692

いつも購入しているところがたまたま在庫切れしており、すぐに必要でしたので購入しました。品質は問題ないと思います。

2024-08-21
用途:
ボートの艤装やサイドフロートをとめる。
対象商品:
42255744

計算間違いで多く注文してしまいましたが、バリなど無く物が良さそうなのでその他にも使おうと思います。海で使うので錆びるかどうかは使っていってこれからわかると思います。

2024-04-30
用途:
ステーの止めボルトに
対象商品:
42255857

表面もとてもきれいで、おネジの成型も綺麗に出来ていてナットがスムーズに通ります。

1人が参考にしています
バイク佐藤 様2024-01-27
用途:
旧車の部品で同サイズが無いため、部分機械加工にて使用。
対象商品:
42255726

化粧ボルトとして購入、出来れば東部の厚みがあれば、凄い助かります。

2022-09-07
用途:
機械修理
対象商品:
42255656

必要サイズがいろいろ選べて数量も選択できるので無駄にならず良いと思います

1人が参考にしています
2023-06-08
用途:
設備のメンテナンスに使用
対象商品:
42256173

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

2022-05-16
用途:
一般的な部材接続(屋外)
対象商品:
05518721

特にい可もなく不可もなくで使用させていただいております。
これに限らず、他の寸法も購入しております。(リピートです)
なかなか希望に合った少量の半ねじがないので重宝しております。

1人が参考にしています
2022-06-03
用途:
センタースタンドの取り付けボルトとして使用
対象商品:
42255674

センタースタンド取り付けの際に利用しました。ステンレス製で錆びることなく使用できます。

2022-08-16
用途:
接手金具として
対象商品:
42256252

金額的にもこれでいいのでは、出来れば10個セット、6個セット4個セットが欲しいです。

2022-01-09
用途:
アルミ部材の連結
対象商品:
42255464

この太さでの半ねじロングボルトはなかなかないので助かります。勿論商品になんら問題はありません。

2人が参考にしています
2022-11-16
用途:
オイルタンクの足部固定
対象商品:
42255744

このサイズのステンレスボルトは、ホームセンターでは手に入らなかったので助かりました!

2022-01-31
用途:
旧車RenaultキャトルのトランスミッションのOH
対象商品:
05518563

トランスミッションマウントとシャーシフレームを固定するボルトが半ネジで、近隣のホームセンターでは扱っていないので、注文しました。

2021-12-13
用途:
台車のボルト用
対象商品:
42256225

市販の台車のボルトがいつの間にかゆるんで落下してしまっていたようで、
同じものを探して購入しました。
すぐに入手できて安価で購入できてありがたいです。

1人が参考にしています
2022-03-29
用途:
除雪機のメンテナンス時
対象商品:
42255674

除雪機のオーガのシャーピン用にステンレス用を使用している。

2022-02-14
用途:
ねじ止め用
対象商品:
42255516

素人なので購入した際にネジ部分が1/3しかなかったのでビックリしました。でもギリギリセーフだったのでよかったです。商品自体は問題なかったです。