六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム)のレビュー

平均満足度 4.70 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム) 大阪魂
大阪魂
679 / 税込 747
33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-12
用途:
バイクのブレーキディスクのメンテナンス
対象商品:
05527207

バイクに使われているボルト・ナット類の場合、厳密にはそれぞれ強度等の規格があるはずですが、とりあえず問題なく使用できています。
メーカー純正品でもたいした金額ではないので価格差もしれているのですが、ボタンボルトは近所(田舎)のホームセンターの店頭にはM6のものまでしかなく、長さやピッチの品ぞろえも限られていましたので、スマホから注文して翌日に届くのはとてもありがたいです。
この手の商品は、やはりモノタロウさんですね(笑)
今後ともよろしくお願いします。

1人が参考にしています
2022-08-17
用途:
ディスクブレーキローターの固定
対象商品:
05526875

自転車用ディスクブレーキローター(6穴タイプ)の固定に使用した。

1人が参考にしています
2023-01-27
用途:
バイク用
対象商品:
05527191

何度もリピートしてますが、良い商品で満足してます。

2021-10-19
用途:
重量物取り付け支点の設置
対象商品:
05527356

急遽必要となり購入いたしました。翌日に届いて助かりました。商品は仕上げ、工作精度も良く満足できる商品でした。

2020-01-22
用途:
機械メンテナンス事に交換
対象商品:
05527164

以前使用してた部品の六角穴がちょっと浅めでボルト、六角レンチ共に摩耗していましたが、このボルトは深めでしっかりとレンチがはまり作業がしやすいです。

有限会社マルスケ 様2018-04-23
用途:
食品加工機械覆い板の取り付け
対象商品:
05527207

搬送機器カバー取り付けボルトは振動で緩んだり、最悪脱落して異物混入の元になりかねません
弊社では決められた定期感覚で点検し、必要であれば交換作業を実施しております、
部分部分で長さや太さが異なる機械ですので、必要な分だけ調達できる小口仕分けの商品がとても使いやすく便利です
勿論指定の規定トルクで使用しても伸びたり歪んだりしないボルト品質ですので助かります。

2017-08-29
用途:
DAOコンのネジ交換に
対象商品:
05526814

今まで使ってたネジが錆びたので交換しました。
ステンレスなので錆びません。良かったです。

1人が参考にしています
2017-08-08
用途:
メンテナンス
対象商品:
05526604

安く買えて助かります、次回も利用したいですが耐久性をきたいします

マタガワ工務店 様2017-04-01
用途:
ロッカールーム耐震工事 連結ボルトナット部材として使用
対象商品:
05527146

ねじ込む不良などゼロ、よい品質の製品で作業はかどりました。

2017-03-25
用途:
バイク整備
対象商品:
05526866

安くて良いが、クロームメッキもあれば最高です。是非ラインナップして下さい

1人が参考にしています
2016-11-01
用途:
バイクメンテやカスタムに
対象商品:
05527295

カスタム時に、強度適合できる場所には“頭を研磨”して使っている。その為色々な長さを揃えるのは面倒なので65Lを購入都度適切な長さにカットし使用している。

2018-03-14
用途:
MDF,アクリルでの工作に使用
対象商品:
05526647

価格的にも性能的にも問題ありません。
2度目の購入です。

パラピット 様2016-03-09
用途:
koukann
対象商品:
05527137

iiyo

2015-09-10
用途:
色々
対象商品:
05526902

高品質で満足しております。

2015-09-10
用途:
色々
対象商品:
05526902

高品質で満足しております。

2014-09-25
用途:
一輪車
対象商品:
05527164

一輪車のホークエンドボルトに使ってます。
ステンレスより
安く硬く
なめず、メッキもされてて光沢が良いです。

2015-02-12
用途:
バイクパーツ固定
対象商品:
05526796

問題無く使用できています。満足しています。

2014-10-13
用途:
車のパーツ取り付けに使用
対象商品:
05527024

いいものです。

2012-07-04
用途:
車両整備、製作
対象商品:
05527243

ステンレス製に比べ、レンチ穴は丈夫で舐めにくく使いやすいです。
SCM435材質で防食メッキ付は、屋外使用の場合錆対策にありがたいですが、できれば強度○○相当の情報が欲しい。
要はボルトの強度情報がないと、締め付けトルクの上限、とどのつまり締結力が決められない。
強度、材質、表面処理はネジ選択の際の重要かつ基本情報ですから、これがあると御社にて商品選択の機会が増えると思います。
今後の情報充実に期待しております。
商品自体はコストパフォーマンスに優れますので、今後も使用する予定です。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
ボタンボルトの強度区分のデータはございませんでしたが、硬度が、メッキ品は、34~38HRCとなっております。

クリーニング戸松屋 様2012-07-07
用途:
大型洗濯機内胴のドラム固定に使います
対象商品:
05527356

ヘッドが丸いので洗濯の品物がひっかからい