万能グリースのレビュー

平均満足度 4.64 (107件のレビュー)
商品レビューを投稿する
万能グリース エーゼット
エーゼット
369 / 税込 406
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています 【用途】自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
107件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-03-15
用途:
自転車グリスアップ
対象商品:
58412365

自転車の回転部分の潤滑に。ヘッドパーツやハブ、BB等。安くてよい。

1人が参考にしています
2018-02-11
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
58412374

定番商品です。円筒形の容器に入ったものもありますが、チューブ式の方が使いやすいと思います。

2018-01-30
用途:
原付、釣具
対象商品:
58412365

買ってから色々と試させていただいています。タイヤの軸部分や釣具のリールなどにも使っていますが今のところ問題ありません。他にも使用できるか試していきたいと思います。

2019-02-14
用途:
農作業時に
対象商品:
58412374

今のところ普通に使っていて問題なくこのまま様子をみようと思います。

株式会社gtkオートパーツ 様2017-11-25
用途:
普通にグリスとして。充填、補てん等々に使用しています。
対象商品:
03334125

普通にちょくちょく利用をしています、特別なと言う事ではなく!ごく当たり前のように、雨が降ったら傘を差すようなごく自然のように!♪

かわず企画 様2021-05-16
用途:
機械のベアリングメンテナンス
対象商品:
58412365

機械のベアリング用に使っている。
切削油まみれの部分だが、グリスが流される感じもなく、さすが定番だけのことはある。
200gを購入したのだが、量的に500gの方がよかったかも。

1人が参考にしています
2017-11-13
用途:
グリスアップ
対象商品:
58412374

草刈り機等のグリスアップ時に使用するがチューブタイプなので手を汚さず出来るのが良い。

八代商事 様2018-09-27
用途:
メンテナンス
対象商品:
03334116

値段の割にはしっかりした商品です。小分けの量もちょうど良いです

2018-01-31
用途:
ネジ山部に塗布
対象商品:
58412356

各ネジの締め付けに、少量塗布するのに、とても便利です。

2018-06-09
用途:
自転車の整備
対象商品:
58412374

チューブに入っているため使い勝手がとても良いです。

2018-02-18
用途:
自動車の磨耗箇所の保全作業
対象商品:
58412365

市販品もホームセンターにありますが、モノタロウさんが、お値打ちだったので購入しました。

2018-09-05
用途:
20インチ折り畳み式自転車のハブに使いました。
対象商品:
58412374

付属部品のプラスチックの口を少し切るだけで適量が出ますので手を全く汚さずに作業することができました。

2018-05-17
用途:
車の整備
対象商品:
03334116

色んな所に使用できるので
汎用性が高くとても便利で満足です。

2018-05-27
用途:
不満無しです
対象商品:
03334116

良いか悪いかは分かりませんが、普通に使えてます。普通のグリスだと思います。

2017-10-05
用途:
バイクのグリスアップ
対象商品:
58412374

バイクのグリスアップに使っていますが、そんなに大量に使わないので、手頃な量でちょうど使いやすいです。

2017-12-08
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
03334116

バイクのメンテナンスに使用しています。
特に問題なく使用できます。

樋口工業 様2016-10-21
用途:
メンテナンス
対象商品:
03334116

ガレージには一つ持っておきたいアイテムですね。価格も安価ですしね!

2018-11-11
用途:
農機のメンテナンスに
対象商品:
58412374

グリスガンを使用する箇所には全く使えませんでした。
仕方がないので田植え機のレール部分などのガンがいらない場所の潤滑油に使いました。

2017-10-30
用途:
各種メンテナンス
対象商品:
58412365

いろんな作業に使用しております。用途が広く良い感じです。

2016-10-16
用途:
農機等部品交換時の補給
対象商品:
03334116

農機メンテナンス時の補給に無駄の無い分量が即届くのは、とても便利(^_^)v