白 長ニップルのレビュー

平均満足度 4.38 (68件のレビュー)
商品レビューを投稿する
白 長ニップル 吉年
吉年
319 / 税込 351
68件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-26
用途:
配管資材

普通の長ニップル
パイプのネジ切機を持たないので、配管といえば長尺でない限りこれを使います。
設定寸法によって自動的に銘柄が決まりますが、本品はパイプの肌が良く錆びにくいほうだと思います。
溶射・溶融メッキではないので、メッキ厚は厚くないですが、パイプレンチを使った後処理を確実にしておけば問題ありません。

2025-12-01
用途:
配管作業
対象商品:
06173264

問題なく使用しました。このサイズでの値段は安いと思うので今後リピート確定です。

有限会社魚利 様2025-10-28
用途:
水道管に
対象商品:
06173054

メーカーによって価格も色々ですが見た目の違いが分かりません
材質が違うのでしょうか

2025-05-27
用途:
配管工事

普通に使えるので毎回買っている、納期が早いので助かっている。

吉澤商会 様2024-01-24
用途:
石油空頭器のOIL配管でオイルサーバー出口と給湯器入口に使用
対象商品:
06172774

この太さのニップルは、短い物は調達が楽で、ホームセンターにもありますが、この長さは無かったので助かりました。ちなみに、所有のネジ切り刃1/2以上しか対応していないし、定尺のPipeの入手も出来ないので。

2024-03-13
用途:
水道工事
対象商品:
06173097

値段も安く精度も十分。消耗品なのでまた購入したいです。

2024-02-11
用途:
配管用
対象商品:
06173221

蒸気、水の配管修理用に購入。使用はまだですが安価に購入出来るので助かります。品質も問題ないと思います。

2023-03-02
用途:
止水材料の注入管として
対象商品:
06172984

一本づつ丁寧な包装でした。ネジ部の損傷もなく大変良かった。

1人が参考にしています
新晃工業株式会社 様2023-02-15
用途:
試験装置の配管に使用
対象商品:
06172731

急に必要になり、利用しました。短納期で入手できて非常に助かります。

1人が参考にしています
2023-04-15
用途:
作業用
対象商品:
06173151

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

2022-10-16
用途:
水道管の修理
対象商品:
06172853

仕上げが丁寧、特に管の内側に継ぎ目による凸がない点がよい。

株式会社藤和刷子製作所 様2022-08-01
用途:
機械メンテナンス等
対象商品:
06173334

思ったより使える、ネジ部分が粗雑なカコウだけど問題なく使える

ドクタージャパン株式会社 様2022-05-24
用途:
エアー配管延長
対象商品:
06173036

商品両端ネジ加工時のオイル付着なくそのまま使用でき、また発注より翌日到着は助かりました。

2022-01-31
用途:
工場内の保守に
対象商品:
06173334

旋盤があれば自分で作れと言われるが、
金額・品質などからすれば、申し分ない。
情けないかな、旋盤要員。

永大産業株式会社 様2022-01-05
用途:
配管整備
対象商品:
06173081

設備修繕に使用しました。欲しいサイズがちょうどあったので助かりました。

2021-02-11
用途:
ドラム缶からの吸出しに使用
対象商品:
06173124

ドラム缶からの油の吸出し用に使用しました。
当初、ホースで吸い出していましたが、ホースは缶内で丸まってしまうため底まで吸えませんでした。
長ニップルとソケットを使用して底まで吸出しができました。
注文の翌日に届き、助かりました。
有難う御座いました。
500Lや1000Lも欲しいですね。

2021-01-19
用途:
配管継手
対象商品:
06172731

モノタロウブランドでこの長さがなかったので、こちらを買いましたがネジの精度もちゃんとしてるし、白メッキはきれいだし満足です。モノタロウブランドで出してくれたらいいと思います。

2021-03-06
用途:
機具の作成
対象商品:
06172975

機具の製作に使用しました。ネジ山の精度が高く、また、非常に丈夫で良い商品でした。

2021-04-26
用途:
設備機械のエヤー配管工事
対象商品:
06172896

使いやすくて、価格も手ごろで、いいと思います。
ネジ部の先端に、食いつきにくい物も、少し有ります。
先端の面取りを多くすれば、解消すると思いました。

2021-09-01
用途:
配管補修
対象商品:
06172862

いつもお世話になっております。使用に問題はありません。