AC/DCクランプ付デジタルマルチメーターのレビュー

平均満足度 4.12 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
AC/DCクランプ付デジタルマルチメーター 共立電気計器
3400カウントバークグラフ付ディスプレー。 ポケットサイズで衝撃吸収用ホルスター付のヘビーデューティーデザイン。 オートパワーセーブ機能付。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-12-26
用途:
ボイラーのメンテナンス
対象商品:
05708997

使用時テスター棒を固定するホルダーが、もう少ししっかりと固定出来れば良いと思います。

Moritronix 様2018-11-08
用途:
現場での簡易電圧電流確認
対象商品:
05708997

回線の電流値(負荷電流確認)を計るのに最高でした。
小型なので胸に入りますので現場で活用しています。

新東産業株式会社 様2018-01-23
用途:
電流・電圧の測定
対象商品:
05708997

小型で軽く、これ一つで電気のトラブルについて確認できるので、重宝しています。

1人が参考にしています
株式会社カワタ 様2017-04-09
用途:
機器メンテ時
対象商品:
05708981

クランプメーターと違い測定時はとても使いやすいです。

2016-08-03
用途:
配電盤内部の電圧調査
対象商品:
05708997

今まで使用していたものが検査部分が大き過ぎ、測りにくかったが、
こちらの商品はクランプセンサー部分がコンパクトにしてあるため、
とても使い易いです。

1人が参考にしています
2015-08-31
用途:
配電盤等の検査
対象商品:
05708997

マグネット式となっていると使いやすいと思います。

Mono設計 様2013-03-25
用途:
仕事(機械設計開発)の現場で使用します。
対象商品:
05708997

簡単なチェックしか行っていませんが使いやすいと思います。

2011-04-30
用途:
工場の消費電力測定
対象商品:
05708981

配電盤の線をこのフォーク方のクランプで測定して、電気使用量を計測して、機器への配線を考えたり、
過剰使用防止、また、省エネのために工夫するための判断材料としています。
配線の電気の流れている金属に直接触れることなく測定できるため、気軽に、すばやく、安全に測定できて重宝しています。

1人が参考にしています
Fujitec 様2012-06-26
用途:
仕事で電圧、電流測定に使用しています。
対象商品:
05708997

クランプ付きなので大変重宝しています。
販売以来数台を購入しました。
ただ、コードの付け根が切れやすいので改善を希望です。
発売当時はリード線のみの部品購入出来ましたが、現在はメーカー修理に出さないとダメのようです。

5人が参考にしています
2010-12-06
用途:
現場確認用
対象商品:
05708981

軽くて持ち運びも便利なので使いやすい

1人が参考にしています
2013-11-19
用途:
電流測定 電圧測定 導通

電流計のゼロ調整が微妙すぎてゼロに出来ないため微電流は測定不可能、メーカーに問い合わせたら次の次のモデルは改良されてゼロ合わせが一発で可能になってると言う。クランプも開くタイプでないとコードの太さに制限があり使えない場合が多い。
コードが抜けないので交換や変換が出来ないのも不便。

7人が参考にしています
2009-03-17
用途:
カーオーディオ等、取り付け時の点検
対象商品:
05708981

価格も安く、多機能なので満足しています。ただ、直流のアンペアがオープンで計れるのは便利ですが、ゼロ調整がシビアなのと、クランプセンサーの隙間が短くて太いケーブルだと図れないのが残念です。

有限会社 兵庫ソリューションテック 様2013-07-03
用途:
空調機器の電圧・電流・回転周波数など。
対象商品:
05708981

今まで、4個ほど購入したが、テスターリード線の付け根がすべて断線した。弱すぎる、使用者側に立って設計して下さい。又、
テスターリード線を交換する為に注文したら、メーカー修理のため部品は出せないとの事、テスター修理に3500円前後かかり、信頼性が低い、これに変わるテスターが見つかれば今後二度と購入しません。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご感想ご意見有難うございます。メーカーに頂きました感想を申し伝えます。

2011-07-07
用途:
電気工事現場での確認
対象商品:
05708981

結構使いやすい

1人が参考にしています
2008-02-19
用途:
低圧電路の電圧測定。分岐回路の電流地チェック。
対象商品:
05708981

機能はとても便利です。ただしコードが弱いです。以前からこれを使っていましたが、コードの被覆が破れました。修理代は結構掛かります。もう少しコード被覆の材質を改善していただきたいです。

2011-12-21
用途:
制御機器の修理時の調査など
対象商品:
05708981

電流値が他のクランプメーターと測定結果が違ってしまう事がありあてにならない。テスターリード線が取り外せない為リード線が痛んだだけで1万円近くする測定器を捨てなければならない。ゴムのクッションラバーに包まれているにも関わらず1m位の高さから落としてしまったら測定結果がおかしくなった。HIOKIのテスターは、6階から落としてしまった時ボディーが少し外れたが爪が生きてた為簡単に修理が出来その後6年以上印刷が消えて使い難くなるまで使えた。そのことを思うとかなり高く感じる。
測定器は、信頼性が大事だと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
テスターリード線につきましては、痛んだ場合は修理対応としてメーカーでの交換は可能となっております。

スエダ空調 様2007-09-18
用途:
エアハン・ポンプの電流電圧測定(定期点検)
対象商品:
05708981

クランプがフォーク形なので狭い所でも、電流が測りやすい。
クランプを10mmプラス20mmみたいにダブルにしてくれるといいんですけど・・・100A以内なのに、測れないときがあるので線が太い時に困ります。
電圧をはかる棒の先端をもう少し長くしてほしい。微妙に届かないときがあるので・・・。

有限会社 ビーテック 様2007-07-21
用途:
電気機器メンテナンス
対象商品:
05708981

これひとつで、電圧.電流.周波数まで測れるので重宝してますが、クランプ部のワイヤーハーネスが、切れやすいのが弱点です。