AC100V振動ドリルのレビュー

平均満足度 4.12 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
AC100V振動ドリル EARTH MAN
EARTH MAN
   
機能切替!「回転」・「回転+振動」ワンタッチ切替!回転切替!左右回転切替スイッチ付無段変速!指の操作でスピードコントロールサイドグリップ付!360°角度自在で作業しやすい! 【用途】木材・金属・プラスチック・コンクリートなどの穴あけに
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-11-16
用途:
モルタル壁のネジ穴あけ
対象商品:
10064442

モルタル壁にネジ穴を開けるために購入。初めての振動ドリルでおそらくおそる使いましたが、無事に目的を果たしました。コストパフォーマンス抜群で、満足しています。

2021-10-21
用途:
コンクリートに穴を開けるのに使用
対象商品:
10064442

初めて振動ドリルでコンクリートに穴を開けた。
素人でも問題無く使用出来た。
その後は使ってないので、耐久性等は不明です。

2020-11-02
用途:
穴開け用
対象商品:
10064442

コスパ最高だと思います。
スピード調整つきでこの値段十分だと。
重さも適当バランスが取れていてコンクリートも
楽に作業できました。
あとはどれぐらい耐久性があるか、
使った感想は丈夫で長持ちしそうです。
いいものを有り難うございます。

1人が参考にしています
2016-12-06
用途:
壁の穴開け作業
対象商品:
10064442

初めて使うメーカーの電動工具でしたが、簡易作業(コンクリート壁への穴開け)として使用するには十分な状態でした。

福光 エンジニア 様2016-06-25
用途:
コンクリートにM6程度の穴あけ作業
対象商品:
10064442

非常に使いやすく、M6程度の振動ドリル使用には最適です。
ちなみに私は、充電式インパクトドイバーが2セット、100V用通常
ドリルが2セット持っており、用途により使い分けております。

2016-02-01
用途:
ガス温水器取り付け
対象商品:
10064442

コンクリートに軽くあなを明けることができる。使いやすく軽くて便利です。
良い買い物をしました。

2015-02-08
用途:
M6コンクリートアンカーボルトの下穴加工
対象商品:
10064442

レビューで簡単に壊れたとあったので若干不安を覚えての購入でしたが、私の使用する範囲では堅牢で力強い工具でよかったです。

2012-10-01
用途:
木工用穴あけ等
対象商品:
10064442

15㎜の木工錐を使用し、多少含水率の高い木材に穴あけしたが、パワーが無くモーターにすぐ無理がかかって、煙が出た。その後、内部で焼けてしまい、動かなくなった。(使用不可能)

MonotaROからの回答

このたびは貴重なご意見ありがとうございました。メーカーにてテストいたしました。(3日間木材を水に入れて保管し、15mm・18mmの米松材・2×4材・杉の木での穴あけテスト)テストの結果問題がみられなかったので、この商品を含水率が高い木材で使用することには問題がないようでした。大変お手数で申し訳ありませんが、本体の不良につきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。