オールステンレス鋼製キャッチクリップのレビュー

平均満足度 4.70 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オールステンレス鋼製キャッチクリップ LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)
799 / 税込 879
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-05-14
用途:
バッテリケースの制作
対象商品:
06299456

スプリングが効き程よい閉まり具合に制作出来ました、メーカの寸法でやるとテンションがかからず少し多く寸法を取りました

有限会社フォックシー 様2020-03-21
用途:
電気工事
対象商品:
06299456

プラスチック道具ケースの補修用に購入しました、小々高いがバネ付が良いです。

1人が参考にしています
2019-10-31
用途:
加工したコンパネを組み合わせる
対象商品:
06299456

コンパネを加工して、組み立て式の丈夫な箱などを作ることができます。
1.5×1.6×1.2m程度の箱を組み立てるのに便利に使っています。組んだ物を分解するのも短時間でできます。

2019-06-15
用途:
スクリーンの開閉するヒンジ部品に使用
対象商品:
06299447

サイドカーの乗り降りに使います開閉するヒンジ部品に使用致しました。ぴったりでした。

1人が参考にしています
2019-02-13
用途:
遊びのある2つの木材を収納できるようこの部品を使ってお互いを固定するのに使いました。
対象商品:
06299456

通常のパッチン留めと比較して遠くに引っ掛け部を設置してもバネのお陰で強力にガタなく留めれます。

2016-05-18
用途:
スライドルーフの標準品からの交換
対象商品:
06299447

ニッケルメッキ半の添付品を、このステンレス版に交換しました。すべりもよく、大変気に入っています。

1人が参考にしています
2018-05-08
用途:
バイク サイドボックスのカスタマイズ
対象商品:
06299456

メイドイン 中○の、バイク のサイドボックスの蓋の部分が使いにくく困っていました。このクリップでだいぶ改善しました。

正栄サッシ工業株式会社 様2016-05-24
用途:
道具箱でワンタッチで開け閉めが出来る
対象商品:
06299447

扱い易い。

1人が参考にしています
2016-05-10
用途:
ステン工具箱クリップ用として
対象商品:
06299456

商品的には、問題なく取り付けれました。

1人が参考にしています
2015-06-02
用途:
バンパーの固定
対象商品:
06299456

リピート購入になります。作りもしっかりしていて安心して固定に使用できます。
ステンレスでサビの心配も無く良い商品です。

3人が参考にしています
2020-09-09
用途:
締め固定
対象商品:
06299447

可動式屋根の固定用に使用。バネの可動範囲が狭いので、強めに設置すると固定できません。

有限会社寺田水産 様2018-07-31
用途:
オートバイの整備
対象商品:
06299447

普通に市販品と同じように使え問題ありませんでした。

2014-07-15
用途:
カバーのフタ止め
対象商品:
06299456

①ステンレス製とオールステンレス製とがあって誤解しやすい。
ただステンレスはスプリング部分が異なるのではと理解しています。
②SCC-60との違いは図面でも十分に理解できるが、締付力を表示すべきです。
例:締付力(N[kgf]): 約138(14)の様な表示を追加してください。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えるとともに、今後の表記の参考にさせて頂きます。

2015-03-18
用途:
ある機械部品の代替え品
対象商品:
06299456

ある機械部品の代替え品として使っています。純正品と全く同じでずっと安い

1人が参考にしています
2013-11-13
用途:
自動車整備
対象商品:
06299456

思ったよりサイズは小さめですが、必要十分です。鍵付きタイプもあったらなおgood

1人が参考にしています
2014-01-28
用途:
工具箱のキャッチとして
対象商品:
06299447

バネの横が弱いですね、折れたので交換用に買いました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

有限会社大内冷熱工事 様2013-09-29
用途:
工具箱
対象商品:
06299447

大変満足してます。

武島ステンレス 様2011-08-31
用途:
ステンレス機械の扉の締め付け
対象商品:
06299456

非常に信頼がおける商品で数年前から使い続けています、此の商品が無くなると困ります。
他社にも類似品が有ります、取寄せましたが、似て非なる物でした。
値段だけで選択してはいけない事を教えてくれた商品です。

2人が参考にしています
Kステージ 様2011-08-04
用途:
機器のケースを制作したときのクリップとして。
対象商品:
06299456

少し堅めのバネが、完全に閉めつけて満足しています。

2009-06-15
用途:
クロスの機械で使用しています。
対象商品:
06299456

穴が小さかったので開けなおして使用しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに要望を上げさせていただきます。