ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ)のレビュー

平均満足度 3.69 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ) THK
THK
979 / 税込 1,077
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-08-23
用途:
機構部費の製作
対象商品:
06335506

球面内輪の精度が高く動きがスムースです。内輪の剛性も高く、相手部品に締め付けた後でもスムースさに変わりはありません。

2021-04-30
用途:
クラッチケーブルのアウターステーに使用
対象商品:
06335542

価格もソコソコで一級品の品質と思っています。球面軸受けを使用したことでケーブル取り回しの自由度が増し摩擦損失が減りました。

2人が参考にしています
2019-10-08
用途:
バイクのトルクロッドに使用
対象商品:
06335542

バイクのリヤブレーキのトルクロッドに使っています。購入したロッドについていたエンドの動きがよくなく、購入して取り付けました。動きがスムーズで助かっています。

2019-03-31
用途:
タイロッドとして使用
対象商品:
06335551

可動部もスムーズで良い商品だと思います。次回必要な時も利用したいと思います。

1人が参考にしています
2017-11-01
用途:
バイクの車高調整のリンクロッドに使用
対象商品:
06335567

THKの製品なので安心して使えます。動きも申し分ありません。

1人が参考にしています
2016-09-29
用途:
バイク用
対象商品:
06335551

2つ購入しましたが、ボールの動きもよく良かったです。
初めて使うのでよくわかりませんが、もしかしたら他のレビューにあるようにユルユルなのかもしれません。

1人が参考にしています
2014-12-07
用途:
バイクのクッションコンロッドとして使用
対象商品:
06335551

NHS型と組み合わせて、バイクのリンク部、クッションコンロッドとして使用しました。
剛性もありそうで良い感じです。

1人が参考にしています
2014-06-17
用途:
バイク修理に
対象商品:
06335542

無給油タイプでコンパクトで良いです

1人が参考にしています
カロッツェリア カワノ 様2016-07-26
用途:
自動車の足回り
対象商品:
06335542

品物は値段にしては良い物ですが、5ケ~10ケに1つくらい新品状態から手でわかるくらいのガタツキがあります。他の方のコメントで不良品では無いと、交換してはもらえないようですので、元々あまり精度の良い品では無いと認識することが必要です。 同等の大阪魂の品物の方が安くて信頼性があります。

1人が参考にしています
2016-08-05
用途:
当社出荷用の機械で使用
対象商品:
06335515

同じ物(NOS4T M4)を2個購入しましたが1個不良品です。ボールの動きが異常に硬くてロッドエンドとしての役目を果たしません。M4という小さいサイズですので伝達する力も小さく、フリクションで動かすことが出来ませんでした。来週出荷の販売用機械に使用するため交換申請もする時間がありません。泣く泣く1ヶを再注文したのですが、送料525円が掛かって高くついてしまいました。こういった場合の即時対応が出来る返品・交換のシステムを構築していただかないと今後の利用を考えざるをえません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

2014-04-14
用途:
クルマの足回り
対象商品:
06335576

使用したばかりなので耐久性はわかりませんが、いい感じです。

1人が参考にしています
2014-01-15
用途:
バイク部品として
対象商品:
06335533

ボール部分がコンパクトなので小スペース部位の使用助かります

1人が参考にしています
2015-09-29
用途:
普通にロッドエンドとして使用する
対象商品:
06335515

8個購入したうちの1個が、ボールのフリクションが異常に大きく相当力を入れないと回らない状態であったため不良返送したが、メーカーの回答は良品とのことなので、このメーカーの製品は二度と買いません。

1人が参考にしています
2010-11-04
用途:
自動車整備
対象商品:
06335542

無給油なので使いやすいですね。
ロッドエンド全般に言えることなんですが、ねじが細目のタイプを取り扱ってもらえると助かるのですが…

4人が参考にしています
2016-05-07
用途:
トーコンアーム用
対象商品:
06335585

笑うくらいゆるゆるです。車の足回りパーツに使うとすぐにカンコン鳴きはじめて酷い目にあいます。渋いというレビューもあるのでバラつきが大きいのでしょう。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます

2014-03-13
用途:
ロッドエンドに
対象商品:
06335567

物はよいのですが、細目をあつかってくれないとこまります。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。また、メーカーにも申し伝えます。