ロッドエンド POS形(左ねじタイプ)のレビュー

平均満足度 4.62 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロッドエンド POS形(左ねじタイプ) THK
THK
989 / 税込 1,088
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-09-09
用途:
メンテナンス交換用
対象商品:
06335147

お手頃で品質も良いと思います。ミギネジタイプとセットで購入。

株式会社 U-KART 様2023-06-28
用途:
ゴーカートのタイロッド
対象商品:
06335174

ガタが出ると交換するのですが無給油タイプより長持ちします。

1人が参考にしています
2018-05-27
用途:
自動車の整備
対象商品:
06335201

社外品の後ろのロアーアーム用に購入しました。問題なく使用しています。

1人が参考にしています
2022-01-04
用途:
オリジナル商品製作
対象商品:
06335156

製品については全く問題ありません。
梱包についてだけ不満があります。
左ねじタイプと右ねじタイプと注文した場合一緒にまとめて袋に入れてくるのをやめてほしいと何度かお願いしても今回もまた全部ひとまとめに袋に入れられてました。数個ならまだしも何十個ずつと注文してるので商品ごとにひとまとめにしてくださいますよう何卒お願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご迷惑をおかけし申し訳ございません

2018-07-28
用途:
トルクロッドに
対象商品:
06335165

メーカーの物なので安心して使えます。重要なところですのでケチりたくないですね。

2017-07-08
用途:
社外
対象商品:
06335156

社外バックステップのシフトリンケージにガタが出てきたので全部まとめて交換しました。ステップメーカーからリペアパーツとして取り寄せると、価格が倍くらいするので全交換すると結構な差額になります。今回はTHKの給油タイプを選びましたが、スムーズでガタもなく特に問題はないです。ロッドエンドを全交換すると(ペダルのベアリング軸受は摩耗しませんから)操作感が新品のようになっていいですね。

2016-11-03
用途:
カートのメンテナンスに使用
対象商品:
06335165

カートのタイロッドに使用しています。価格も安く耐久性があるので良い部品です。

2015-05-06
用途:
オートバイの社外ステップに使用
対象商品:
06335156

オートバイの社外バックステップのチェンジロッドピロボールが動かなくなったので購入。
元の部品と同名の商品でしたが、今回届いた商品の方が若干造りが良かった。
価格も手頃で満足です。

2014-07-11
用途:
オートバイの補修部品として
対象商品:
06335156

レース用バイクのバックステップの補修パーツとして購入しました。
純正パーツの半額くらいですが特に問題無く使用しています。

2014-07-07
用途:
オートバイのスイングアームコンタクトロッド
対象商品:
06335174

社外の製品もこの部分は同じ物を使用していますね。
本来はPOS12を使用するのですが、自作の物が付いていたので片側がPOS10でした。
サイズが一回り小さい為、強度的に不安がありますので定期的に交換しています。
商品自体は信頼の置ける最高の選択だと思っています。

2013-05-14
用途:
ワンオフバイクパーツ製作
対象商品:
06335165

問題なく使用できます。

DC.MIYAZAKI 様2013-08-26
用途:
バイクのシフトロッドに使用しました。
対象商品:
06335156

バイクのシフトは、スムーズな動きと、節度が必要です。
この商品は、満足できる動きを有しております。

T-FACTORY 様2013-07-05
用途:
自動車部品 コントロールロッド
対象商品:
06335165

定番商品につき、特に問題もありません